处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铜线电阻率信息大全

铜线电阻率信息大全
来源:网络整理 时间:2019-04-09

铜线电阻率就是指铜线电阻特性的物理量,长1米、横截面积是1平方米的铜线在常温下(20℃时)的电阻,叫做铜线电阻率。许多人对这方面的知识了解的还不多,下面小编就给大家涨涨知识吧。我们一起来看看有关于铜线电阻率的相关信息。

电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。在这里要纠正下电阻率和电阻,它们是有所区别的。电阻也是是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。它们的区别在于:电阻是具有电荷阻力的一类东西总称。电阻率是恒量电阻阻力大小的量。那么我们还是言归正传,来说说铜线电阻率吧

一、铜线电阻率的影响因素:

1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。

2、铜线本身退火程度(退火程度好,电阻率低)。

3、铜线本身保存状态(如铜线氧化,电阻率会变大)。

4、如果不考虑折算回温度为20度时的电阻率的话,那温度也会影响电阻率(温度越高,电阻率越大)。

二、铜线电阻率的公式:

1、铜线电阻率的种计算方式:  电阻率的计算公式为:ρ=RS/L  ρ为电阻率——常用单位Ω·m  S为横截面积——常用单位m2  R为电阻值——常用单位Ω  L为导线的长度——常用单位m  2、铜线电阻率的第二种计算方式:  电阻率的另一计算公式为:ρ=E/J  ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m  E为电场强度——常用单位N/C  J为电流密度——常用单位A/m2  (E,J可以为矢量)

三、铜线电阻率和电流的关系:

1、如果按照电线的载荷能力来算一平方毫米的铜线的载流量为6安,铝线为4安,低压电器在-5%~10%的情况下,一般可以运行,也就是说导线上的电压降不能大于电源电压的5%,220伏电压下为11伏。按铜线来算20度时铜的电阻率为0.01756欧姆·平方毫米/米,一平方毫米100米的导线的电阻为0.01756*100=1.756欧,导线电阻为1.765欧允许电压降为11伏,电流可以用电压除以电流11/1.765=6.23。也就是说,按照国家标准100米1平方毫米的铜导线的额定电流为6.23安以下,铝的电阻率是0.028一百米导线的电阻就事2.8欧,11/2.8=3.9安100米1平方毫米的铝导线的额定电流为3.9安以下。

2、标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色N线代表的事零线PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。

3、镀锡圆铜线:主要性能指标如镀层的连续性、附着力和电阻率等都与镀层的厚度有关。一般来说,增加镀层厚度,有利于达到连续性、附着力和可焊性指标。但是增加厚度不仅受到工艺方法、材料耗用量的限制,特别还受到电阻率要求的限制。通过分析找出镀层厚度和电阻率以及其他指标间的内在连系,可以作为制定合理的产品性能指标以及工艺要求的参考。另外,目前镀锡铜线电阻率测试方法规定,要在恒温油槽内测出镀锡铜线的电阻,然后换算出电阻率。

文章后小编给大家补充点生活常识,目前我国地下电缆电线供电中主要采用铜线电缆,大家知道为什么吗?因为铜线电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有地下具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等突出的优势。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次