处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

热电阻温度计原理及其类型介绍

热电阻温度计原理及其类型介绍
来源:网络整理 时间:2019-04-08

热电阻温度计是在平时我们的工业生产当中的应用非常的广泛,它是一种测温的装置。其中热电阻的传感元件是两根不同材料不同材质的金属线构成的,它的结构比较简单而且使用方便,精确度高。特别是它的量程的范围也是很宽而且抗振,非常适合于中高温的地区。而今天我们要说的就是热电阻温度计原理,那么现在跟着小编一起来看看吧。

热电阻温度计原理

热电阻

首先呢,热电阻是在中低温的地区经常使用到的一种温度的测量器。热电阻的主要特点非常的突出,分别是测量的精度高而且性能比较稳定。值得一提的是,铂热是热电阻测量精确度是的,铂热不仅是广泛应用在于工业测温方面还被制成标准的基准仪。

热电阻温度计原理及材料

热电阻测温是通过金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一个特点使得其可以用来做温度测量。当然热电阻大多数是纯金属的材质制做成的,不过目前的话应用多的有两个,分别是铂还有铜。值得一提的是,镍、锰和铑等材料已经在开发的过程中了,在以后也能够用于制造热电阻。

热电阻的类型

普通型的热电阻。从上面讲到的热电阻的测温原理得出,物体的被测温度的变化是通过热电阻的阻值的变化来测量的,所以热电阻体的引出线或者其他的导线电阻的变化将会使得温度测量带来多多少少的影响。

铠装热电阻。铠装热电阻是感温元件、引线、绝缘材料、不锈钢套管等几个部分组成的。值得注意的是铠装热电阻的外径大部分是φ2到φ8mm之间不过小的能够达到φmm。当然跟普通型的热电阻相比起来的话,铠装热电阻有几个优点。分别是体积小,使得内部没有空气间隙,这样在热惯性方面上,它的测量滞后也小,铠装电阻的机械性能比较好、耐振并且抗冲击,而且它可以弯曲,非常便于安装,寿命也很长。

端面热电阻。端面热电阻的感温元件是通过特殊处理的电阻丝材质做成的,它是紧贴在温度计的端面。而且跟一般的轴向热电阻相比起来的话,它能够更加精确还有快速地反映到被测端面的真正温度,非常适用测量轴瓦或者其他机件的端面温度。

隔爆型热电阻。隔爆型热电阻是通过接线盒,而且是特殊结构的,把外壳内部的爆炸性混合气体和火花或者是受电弧的影响而发生的爆炸局限在特殊结构的接线盒内,当然在生产现场的时候是不会引起爆炸的。

热电阻温度计的结构

热电阻是近年来发展起来的一种新型半导体感温元件。由于它具有灵敏度高、体积小、重量轻、热惯性小、寿命长以及价格便宜等优点,因此应用非常广泛。负系数热敏电阻热敏电阻与普通热电阻不同,它具有负的电阻温度特性,当温度升高时,电阻值减小。

热敏电阻的阻值---温度特性曲线是一条指数曲线,非线性度较大,因此在使用时要进行线性化处理,线性化处理虽然能改善热敏电阻的特性曲线,但比较复杂。热敏电阻的应用是为了感知温度为此给热敏电阻以恒定的电流,测量电阻两端就得到一个电压,然后就可以求得温度。如能测得热敏电阻两端的电压,再知道参数和系数K,则可计算出热敏电阻的环境温度,也就是被测的温度。这样就把电阻随温度的变化关系转化为电压温度变化的关系了。电阻温度计就是把热敏电阻两端电压值经A/D转换变成数字量,然后通过软件方法计算得到温度值,再通过进行显示。

结束语:看了以上对于热电阻温度计原理的介绍,你是否对热电阻温度计的原理及其其他的一些方面有所了解了呢?在选择这些原件的时候要对自己使用的目的进行确认,然后再选择相应的型号的热电阻温度计。以上就是有关热电阻温度计原理的相关内容,希望能对大家有所帮助!

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次