处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绝缘电阻测试方法及注意事项有哪些

绝缘电阻测试方法及注意事项有哪些
来源:网络整理 时间:2019-04-01

绝缘电阻测试方法有哪些?通常绝缘电阻值测量方法有低电压下测量和高电压下测量两种方法。而绝缘电阻因为普通数值较高(兆欧级)。在低电压下的测量值不克不及反映在高电压前提下任务的真正绝缘电阻值。

兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻常用的仪表。它在测量绝缘电阻时自身就有高 电压电源,这就是它与测电阻仪表的分歧之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即便利又牢靠。然则假如运用欠妥,它将给测量带来不用要的误差,我们必需准确运用兆欧 表进行绝缘电阻测量。

兆欧表在任务时,本身发生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必需准确运用,不然就会形成人身或设备变乱。运用前,起首要做好以下各类预备:

1.测量前必需将被测设备电源割断,并对地短路放电,决不答应设备带电进行测量,以包管人身和设备的平安。

2.对能够感应出高压电的设备,必需消弭这种能够性后,才干进行测量。

3.被测物外表要洁净,削减接触电阻,确保测量后果的准确性。

4.测量前要反省兆欧表能否处于正常任务形态,首要反省其“0”和“∞”两点。即摇入手柄,使电机到达额外转速,兆欧表在短路时应指在“0”地位,开路时应指在“∞”地位。

5.兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地,且远离大的外电流导体和外磁场。

测试绝缘电阻时应注意以下事项:

(1)实验前首先应将被试物的一切电源连线断开,并将被试设备短路接地,充分放电,然后拆除一切外部连线,方可进行试验。

(2)将被试物绝缘表面擦拭干净;如被试物内有可燃性气体应放尽,以免引起爆炸。

(3)根据被试物的电压等级选择适用的绝缘电阻表。

(4)试验用的引线绝缘不良会严重影响测试结果,必须引起注意。

(5)将绝缘电阻表安放在适当位置,有水平仪的兆欧表应调好水平。

(6)被试物出线接于绝缘电阻表的“线”(L)柱上,被试物的接地端应与绝缘电阻表的“地”(E)柱连接,并与接地网相连。

(7)用恒定速度摇动绝缘电阻表把手,尽量保持120r/min

(8)绝缘电阻表针初始时指示较低,以后逐渐上升,待指示稳定后(如表针长时间不稳定可取1min),读取数值。

(9)试验结束时应先断开“线路”端至被试物的连线,然后才可停止绝缘电阻表,以免被试物电容电流倒冲而烧坏绝缘电阻表。在试验电缆、电容器和大容量变压器时这一点尤其重要。

(10)试验结束后,被试物接地放电。

(11)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行测试。雷电时,严禁测量线路绝缘。电压较高、线路较长的送电线路,即使附近没有平行的带电线路,由于静电积累,也有感应电压,如没有安全保障不可进行绝缘电阻测试。

(12)如果被试设备在户外很高的架构上(例如测试35KV以上的变流器绝缘电阻),使用的试验引线可能很长,这时要注意将试验引线固定好,以免试验时引线被风刮到邻近的带电设备上造成重大短路事故。

绝缘电阻测试方法有哪些?兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏障端(也叫维护环),普通被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但 当被测绝缘体外表漏电严峻时,必需将被测物的屏障环或不须测量的局部与“G”端相衔接。如许漏电流就经由屏障端“G”直接流回发电机的负端构成回路,而不 在流过兆欧表的测量机构(动圈)。如许就从基本上消弭了外表漏电流的影响,特殊应该留意的是测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,必然要接好屏障端钮 “G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时,其外表的漏电流将很大,为避免被测物因漏电而对其内部绝缘测量所形成的影响,普通在电缆表面加一个金 属屏障环,与兆欧表的“G”端相连。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次