处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绕线电阻有什么作用

绕线电阻有什么作用
来源:网络整理 时间:2019-03-28

绕线电阻简介

它是用康铜、锰铜等特殊的合金制成细丝绕在绝缘管上制成的,外面有一层保护层,保护层有一般釉质和防潮釉质两种。线绕电阻有固定式和可调式两种,如图4-8所示。这种电阻的优点是:阻值精确,有良好的电气性能、工作可靠、稳定,温度系数小,耐热性好,功率较大。缺点是阻值不大,成本较高。线绕电阻适用于功率要求较大的电路之中,有的可用于要求精密电阻的地方。但因存在电感,不宜用于高频电路。

绕线电阻的优点

阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。

绕线电阻的缺点

体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。

绕线电阻分类

线绕电阻器分固定电阻器和可调电阻器两种,可调电阻器的可调部位的绕线是裸露的,不利于阻值的稳定叫一些线绕电阻器的结构如图所示

绕线电阻规格参数

绕线电阻的规格参数主要有精度误差,功率和温度,绕线电阻的精度误差有:±5%,±2%,±1%;绕线电阻的功率范围是1/4W~10W;绕线电阻的额定温度范围是70℃,使用温度范围是:-55℃~155℃,还有一个基本绕线电阻的规格参数是阻值,绕线电阻的标称电阻值是10Ω。

绕线电阻的作用

线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的,一般采用有一定电阻率的媒介,如镍铬、锰铜等合金制成。绕线电阻器主要用来在低频交流电路中发挥降压、分流、负载、反馈、转能、匹配等作用,或在电源电路中起到吸收器和分压器的作用,也可用作震荡回路和变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器。此外,也可用于整流器中滤波级电容器的放电和消火花。同时可广泛应用于家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器等领域。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次