处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

水泥电阻有什么用

水泥电阻有什么用
来源:网络整理 时间:2019-03-27

一、什么是水泥电阻

水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热。

水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。水泥电阻器外形如图。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。

二、水泥电阻的特点

1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。

2、完全绝缘,适用于印刷电路板。

3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。

4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。

5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。

6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。

7、防爆性能好,起保护作用。

三、水泥电阻的缺点

水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻,或精密度高,散热快的时候,水泥电阻可以使用JEPSUN功率电阻进行替换,3W,20W,30W,50W,100W,甚至以上功率都可以达到,采用TO-220,TO-247封装,精确度高,稳定性强,散热快。水泥电阻外壳一般采用陶瓷制成,其主要成分为:氧化铝 Al2O3,俗称刚玉瓷,具有散热快,强度高的特点。

四、水泥电阻在电源电路里的作用

1:电源限流的作用,通常连接在主电压+300V和功率开关管E极和C极处,作用是开机不会电源冲毁损坏其元件。

2:电源起动电阻,功率管和起动电路跨接+300V之间的电阻,其电压落差和电流较大,所以也用功率较大的水泥电阻。

3:功率开关管B、C、E极间尖峰脉冲吸收回路也是用大功率水泥电阻,它也是保护其功率开关管的。

4:电流保护电路,一般是接在功率开关管E极与地之间的,工作正常时其电阻可以忽略,因其电阻的阻值很小也没有什么电流,只有在电路本身与负载短路时,才能功率开关管E极电流加大,从而其电阻两端产生保护电压,去起动相关的电路。

五、水泥电阻的用途

水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2W,3W,5W,10W甚至更大的功率,像空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次