处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

压敏电阻的作用是什么

压敏电阻的作用是什么
来源:网络整理 时间:2019-03-26

压敏电阻的作用

压敏电阻的特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。

压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。

使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。

压敏电阻在电路中的作用

1、过电压保护

压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷;过电压发生时,压敏电阻会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。一般来说它损坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可。如果是击穿性损坏,那将会把保险丝烧断。压敏电阻在电路中起到“操作过电压”保护的作用。

2、耐雷击要求

压敏电阻耐雷击;防雷,当遭受雷击大电流通过时压敏电阻击穿短路立即烧短保险管,从而达到保护电路的目的。

3、安规测试需要

压敏电阻安规测试需要,随着科技的发展,人们生活水平的提高,大量的电子产品进入我们的生活中,包括我们常用的家电也是,因此对于家用电器的安全性能方面有着更加高的要求。压敏电阻用为电子元器件也是列为安规认证要求,国家为了保护消费者的安全和维护消费者的利益相继制定了一系列的法律来规范市场上出现的这些状况以此来整顿不良产品。如果不经过安全监测的电子产品是不可以在市场上进行销售的,这是以顾客的安全为出发点的而必须执行,一旦发现不遵守的就要进行法律处罚,甚至是追究刑事责任。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次