处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片电阻损坏的原因及故障解决

贴片电阻损坏的原因及故障解决
来源:网络整理 时间:2019-03-21

贴片电阻是电子产业链中采购小姐姐和工程师小哥哥们经常遇到的“小家伙”,因此要特别注意其引起的主要原因及应对之策。

贴片电阻损坏的5大原因:

1.贴片电阻与电源变压器距离太近,两端的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。

2.电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。

3.后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。

4.输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。

5.买到的非正规原装器件,自身质量不过关。

由于贴片电阻具有体积小,重量轻,电性能稳定,可靠性高,装配成本低,并与自动装贴设备匹配,高频特性优越等诸多优点,所以在电子设计中大受电子工程师们青睐。

可是,这个小玩意,知道如何“保养”它,知道的人却不多。

当贴片电阻出现问题时,首先要找到热敏电阻引起的整流桥损坏的基本缘由,并消弭,避免换上新整流桥又发作损坏。

贴片电阻损坏的解决办法

1.更换新的整流桥和贴片电阻器件,要确保整流桥焊接稳固,与周边的器件保持安全距离。另外,涂上硅脂降低电阻热度过高。

2.对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以防止电流不平均而损坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次