处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

空调压缩机启动电容价格及怎么接

空调压缩机启动电容价格及怎么接
来源:网络整理 时间:2019-03-18

一般来说,我们的 空调 有单相电和 三相电 ,其中对于单相电来说,有三个 电容 ,也就是内风机电容,外风机电容和 压缩机 电容。而对于三相电来说,就只有两个电容了,它们就是内机电容和外机电容。因为三相电的压缩机是不用电容的。很多的用户可能会有这样的疑惑,对于空调的电容来说,换一个或者找寻师傅来维修更换的话,价格都是多少钱呢?还有,小编针对空调压缩机启动电容,来跟大家介绍一些电容的接法,希望能够对大家有所帮助。

一、空调启动电容价格多少?

一般风机的电容价格是几块钱,质量好一些的大概几十元,电子市场和卖 家电 配件的地方都有。自己换电容价格不超过50元。但是如果是找维修人员更换的话,要付出一定的维修费,师傅上 门 换一般是100元到200元不等。(价格来源于网络,仅供参考)

二、空调压缩机启动电容怎么接?

(一)如果压缩机的线是红黄黑的话

1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和跟红色接线连接到公端插片;

2.黄色那条线就接电容的另外一段;

3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的 风扇 电机为同一个端口。

(二)如果压缩机的线是蓝黄褐的话

1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和跟红色接线连接到公端插片;

2.黄色那条线就接电容的另外一段;

3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。

(三)其他类型

空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组, 220V市电接在公共绕组得主绕组上面,主副绕组之间接个电容。这三个绕组如何区分呢。用 万用表 打到欧姆档就可以量出来。 电阻 阻值的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是副绕组。

以上便是关于空调启动电容的相关介绍了,小编主要介绍的是启动电容的相关价格,以及分三种情况来针对空调压缩机的启动电容介绍一些相应的接法,相信大家看完之后,应该会对这方面的内容都有更加深刻的理解。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次