处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

空调电容器的作用是什么

空调电容器的作用是什么
来源:网络整理 时间:2019-03-14

在日常生活中,空调是人们必备的家用电器之一,特别是夏天和冬天,空调的使用频率非常高,而且人们也越来越依赖它。那么空调电容器的作用是什么、如何购买空调电容器呢?随小编一起来看看吧!

空调电容器的作用是什么

空调电容器是一个给电机起到启动作用的器件,如果电机通电之后不会转动的话,那说明是电容器坏了,一旦电容器损坏的话,空调也就无法正常工作,因此电容器是空调非常重要的器件。检查电容器是否损坏的方法,可以用指针式万用表的欧姆档进行测量,如果指针的偏转比较大,那就说明电容器已经损坏了,需要及时更换空调的电容器。

如何购买空调电容器

1.在购买电容器的时候,首先要观察电容器外观,观察表现是否有变形、开裂的情况,如果是这样的话,千万不要购买,肯定存在质量问题的。另外,还要注意看是否和之前的同一个型号,不能随便买一个型号,这样会损害空调的。

2.其次,当你在购买电容器时,还要看它的容量,电容器的容量一般会随着使用时间的越长或者环境的变化而慢慢衰减,如果电容器容量衰减到20%时,就会让空调空调难以启动的现象。因此,我们应该要在空调的承受范围之内选一个较大的电容器,这样才能保证空调使用时间更长久一点。

3.在选购空调电容器的时候,尽量买一些知名品牌的产品,毕竟大品牌的质量更有保障,对空调的使用也更好。

4.购买电容器时还有一点要注意,很多人都觉得小商店比正规的实体店便宜很多,就直接去小商店购买,其实这是不明智的选择。小商店的产品虽然价格便宜但是没有质量保证,而且空调是很重要的家电,千万不要贪图小便宜。

5.电容器对于空调来说非常重要,所以在购买时要仔细看清楚每个细节,特别是电容器的包装,要看包装是否完损,是否有挤压,以免买到损坏的产品。

空调电容器的作用是什么、如何购买空调电容器的内容介绍到这,不知大家是否明白了呢!这里小编要提醒大家电容器是空调很重要的配件,所以在选购的时候要非常细心,购买一个质量好的电容器可以让空调的寿命更长。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次