处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

铝电解电容器工作原理及特点

铝电解电容器工作原理及特点
来源:网络整理 时间:2019-03-11

与薄膜电容器、钽电容器、陶瓷电容器等其他电容器相比,铝电解电容器具有容量大、耐电压高、性价比高的优点,成为不可替代的被动电子元器件。到2018 年全球铝电解电容器的市场需求量将达到48.93 亿元。

铝电解电容器是由经过腐蚀和形成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、中间隔着电解质卷绕后,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。阳极铝箔和阴极铝箔可以通过腐蚀使其表面增加几倍到几百倍,因而,电解电容器的单位体积电容量比其他电容器大几倍到几十倍。因此,高压电解容器的电容量从μF 级到万μF 级;低压电解电容器可以做到F 级。

铝电解电容器基本结构

铝电解电容器基本结构

铝电解电容器的阳极箔和阴极箔以及载有电解质糊体的纸张的界面展开示意图和其等效电路图。阳极箔表面有一层致密无孔的氧化铝薄膜,是由电子铝箔经过腐烛过程和化成工艺生成的。这层氧化铝薄膜在电容器中作为电介质,起着耐电压的作用,它的性质决定了铝电解电容器的电容和寿命。阴极铝箔只是经过了腐蚀过程,没有经过化成工艺,因此其表面只有天然氧化层。阳极铝箔和阴极铝箔之间夹着载有电解质糊体的衬垫纸。在整个铝电解电容器中,衬垫纸载有的电解质糊体渗透到阳极铝箔和阴极铝箔的腐蚀孔中,形成阳极箔/阳极氧化膜/电解液糊体、阴极箔/阴极氧化膜/电解液糊体两个分电容体系,分别相当于图中等效电路所示的Ca 与Cc。

电极箔是生产铝电解电容器的关键性基础材料,用于承载电荷,占铝电解电容器生产成本的 30%-60%。电极箔是铝电解电容器的专用材料,其产业发展高度依赖于铝电解电容器行业。电极箔的性能在很大程度上决定着铝电解电容器的容 量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等多项关键技术指标,亦是铝电解电容器产业链中价值及需要技术含量的部分之一。铝电解电容器未来的发展趋势直接影响电极箔产业的发展和分布。电极箔与铝电解电容器的关系如下:

铝电解电容器基本结构

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17868次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11682次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次