处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

独石电容104电容量有多大以及有什么作用?

独石电容104电容量有多大以及有什么作用?
来源:网络整理 时间:2019-03-08

电容的种类有很多种,每一种的电容量都不一样,独石电容104是电容中常见的一种,那么这种独石电容104电容量有多大呢?独石电容104有什么作用?下面跟云汉芯城小编一起来了解独石电容104。

独石电容104电容量有多大

独石电容除有电容器“隔直通交”的通性特点外,其还有体积小,比容大,寿命长,可靠性高,适合表面安装等特点。 随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,独石电容也以惊人的速度向前发展, 每年以10[%]~15[%]的速度递增。

世界独石电容的需求量在 2000亿支以上,70[%]出自日本,其次是欧美和东南亚(含中国)。随着片容产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广, 广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。

电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为: 1F=1000000uf 1uf=1000000pf 在使用中,还经常见到单位:nf。1uf=1000nf 1nf=1000pf

电容直接标识0.47的,则表示容量47uf,电容耐压25v。 而采用数学计数法:标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf。如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。

因此独石电容104的电容有多大大家可以根据标识的方法来识别。标识104代表容量大小为0.1uf。

独石电容104有什么作用

储能交换是独石电容基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。

随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,独石电容也以惊人的速度向前发展, 每年以10[%]~15[%]的速度递增。世界独石电容的需求量在 2000亿支以上,70[%]出自日本,其次是欧美和东南亚(含中国)。随着片容产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广, 广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

一般说来,和放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;和放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次