处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

薄膜电容器选用注意事项

薄膜电容器选用注意事项
来源:网络整理 时间:2019-03-07

薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢,小编为大家做了一次总结。希望看完本文的内容,大家可以涨知识。

1.电容器的额定电压:

指在额定温度范围内可以连续施加到电容器的直流电压或脉冲电压的峰值。考虑到可靠性降额使用要求,通常要求实际工作电压应小于80%的额定电压值。

2.电容器的工作电压选择:

通过电容器的脉冲电压和耐电压,由于薄膜电容器存在损耗,在高频和高脉冲条件下使用时,如有较大通过电容器的电流会使薄膜电容器的自身发热,严重时将会有热击穿等(冒烟、击穿)的危险,因此使用中还受到电容器额定电流的限制。使用时必须确保这两个电压都在允许范围之内。如果无法确定实际工作电压(电流)波形,可用电容器工作的自身温升来确定,通常对聚酯类电容,允许自身温升在小于10C的条件下使用。对于聚丙烯电容,允许在自身温升在小于5℃的条件下使用。(实际测量应在电容器端面引线焊接部位表面测试)

3.电容器容量和引线跨距的选择:

1) 容量选取必须符合E24系列值范围内:1.0, 1.1, 1.2,1.3, 1.5,1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9,4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1共24级,其中下面画横线的为E12系列值,为优选系列值。

2)容量取值范围应符合各类电容器通用规格书中给出的容量范围 :

不同厂家提供的规格书,其容量的上、下限范围可能略有不同,但如果容量选取值已明显低于该类别的下限值,则应在陶瓷电容器中选取,反之如容量值已高于该类别的上限值,则应在电解电容器中选取。

3)引线成型脚距的选取:

不同型号不同规格的薄膜电容器,其引线常规间距P 在厂家规格书中都有确定的数值,但在实际使用中,根据PCB装配要求,可以要求厂家成型供货,给出的成型后脚距F的尺寸要求。但由于使用者不考虑电容的自然脚距P的实际数值,随意制订成型脚距F值,导致许多不合理成型尺寸存在,即影响工艺装配效果,又给供应商供货造成了极大困难,须引起使用者的高度重视,并要求成型脚距F应尽可能接近电容的常规脚距P,且必须遵循下列成型标准:

当P≥F时,P-F≤8mm(F值为2.5的整数倍);

当P<F时,F-P≤5mm(F值为2.5的整数倍)。

综上所述,薄膜容器的选用必须建立在对各类电容器特性参数的充分了解并可以确定线路工作条件的基础上才可以做到正确选用,同时还必须兼顾标准化通用化的原则。东莞市智旭电子专业制造薄膜电容器,压敏电阻,安规电容,陶瓷电容更多优质的电容器尽在JEC。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次