处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电容麦克风的使用方法介绍

电容麦克风的使用方法介绍
来源:网络整理 时间:2019-03-07

电容麦克风

电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号。这种话筒为普遍,常见的录音机内置话筒就这种。因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差。有时也叫咪头。

结构原理

电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。

优点

能将声音直接转换成电能讯号的

电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。

能展现原音重现的特性

音响专家以追求『原音重现』为音响的境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的选择。

具有极为宽广的频率响应

振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!

具有超高灵敏度

在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出清晰、细腻及精准的原音!

快速的瞬时响应特性

振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。

具有超低触摸杂音的特性

使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的绝佳特点。

具有耐摔与耐冲击的特性

使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低

体积小、重量轻

电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用

适合装配在无线麦克风上

电容式麦克风具有上述绝佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的麦克风。

缺点

结构复杂、造价昂贵,音膜脆弱,怕潮怕摔,名贵型号都用真空防潮箱保存,难以推广。

如何有效的使用电容麦克风

好的电容麦克风的追求为原音重现,优质的电容麦克风可以从以下数据了解:

①宽广的频率响应。BY-PVM1000L的频率响应为30Hz-20KHz,用户可自行对比市面上麦克风的数据。

②超高的灵敏度:灵敏度越高,麦克风可以感应比较微弱的声波,输出较清晰、细腻及精准的原音。BY-PVM1000L的灵敏度为:-33db±3db

③高的信噪比:信噪比越高,录音杂质越少。BY-PVM1000L的信噪比为80db,这是一个非常高的数值。

1、电容麦克风的均衡度、保真度以及迅速度都很高,听感较为自然,具有富厚的细节,;驻极体麦克风中低频单薄但迅速度高,因此显得听感干燥,高音又过高;动圈麦克风迅速度不是很高,细节方面有所短缺,声音富厚,中低频突出,因此差别的麦克风声音特性具有很大的差别性。

2、在唱歌的期间,我们加用一定的混响效应,加入混响效应的声音我们俗称之为湿声,而话筒原发出的声音则被叫做干声,在开启混响操作时,对歌声进行适当的改善,是的我们的声音更为的甜美。

3、在唱歌的时候,应调节到稍高于背景音乐将人声听起来,当背景音乐过小时会使得人声听起来很突兀,而当过大时人声又会被淹没

4、不宜将麦克风放于嘴边,在使用麦克风时,我们应将麦克风在下巴前沿附近放置,适当的距离可以令我们的声音更加的自然,从而获得叫较佳的人声频响和声压,并且应保持5-10厘米的距离。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次