处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

静电容键盘优缺点分析

静电容键盘优缺点分析
来源:网络整理 时间:2019-03-04

什么是静电容键盘

静电容键盘是一种新品种的键盘类型,从触发原理来说。静电容键盘是利用电容容量的变化来判断按键的开和关,在按下按键后,开关中电容容量发生改变,从而实现触发,整个过程不需要开关的闭合。正是由于无物理接触点就可以实现敲击,因而磨损更小,使用寿命更长。更稳定、迅速、全键无冲突、无比灵敏。通常在大型医疗设备上能够见到也可作为比较昂贵的高端游戏外设。

静电容键盘优点

1、无线蓝牙链接

静电容键盘具有无线蓝牙的功能,摆脱了传统的布线麻烦的问题,能够让你更加简洁的办公或者游戏。相信这对于很多人都是一个不错的选择。

2、合理的键盘布局

合理的键盘布局,可以将键位大幅的精简奉献给行家的为简洁的操作,让你推高效率的同时还不会嫌静电容键盘特别的麻烦。

3、静音

静电容键盘采用了对冲击和震动有吸收效果的耐磨损且环保的新型缓冲材料,对按键弹回时产生的声音进行了优化,相比普通机械键盘,按键声音降低了30%。对周围环境的影响更小。

4、耐用

静电容键盘比机械键盘更耐用。静电容的触发是非接触式的,所以比机械键盘更耐用。对于一般使用非专业打字输入的话,估计一辈子都用不坏一个静电容键盘。

5、触发键

触发键程可调。机械键盘现在常见是樱桃轴和樱桃兼容轴,大都总键程在4毫米,触发在2毫米左右,静电容触发键程常在2-3毫米之间可调。

静电容键盘优点

1、价格

静电容键盘的价格相比普通的键盘来说的话就贵得多了,除了不是特别需要的话,个人觉得普通键盘还是吧。

2、手感

静电容键盘的手感比较绵软,所以敲击起来的话就不像传统键盘那样有力度,对于游戏玩家来说的话,键盘过软还是有一定的影响的。

静电容键盘价格

说了这么多静电容键盘的优缺点,那么它的价格又是多少呢?

简洁版的静电容键盘价格在500元-700元。这类型的很适合办公人员使用。

高配版的价格在1500-2500元不等,这种类型的是专为那些游戏发烧友而设计的,功能很齐全。体验很好。

对于一个想要买静电容键盘的新手来说的话,还是选择一款简洁版的吧,毕竟体验后再决定是否入手高配版键盘回事一个不错的选择。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次