处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

用万用表识别场效应管引脚方法图解

用万用表识别场效应管引脚方法图解
来源:电工学习网 时间:2019-02-25

1、用万用表识别结型场效应管引脚

用万用表的RX1k档位,方法如图示。

2、用万用表识别N或P沟道结型场效应管

利用G极和S极之间,G极和D极之间为一个PN结的原理。如下图所示,根据PN结的正、反向电阻相差很大的特点可以分辨出栅极,并且可以分辨出是N沟道还是P沟道的场效应管。

此方法不能用来识别绝缘栅型场效应管的栅极,因为这种管子的输入阻抗非常高,栅源之间的极间电容很小,测量时只要有少量的电荷,就可在极间电容上形成很高的电压,容易将管子损坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次