处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

工业振动传感器选择指南

工业振动传感器选择指南
来源:网络整理 时间:2019-01-23

预测性维修中选择一个加速度传感器是一项艰巨的任务,即使是经验丰富工程师。这个过程通常可以过滤为九个问题。找出以下九个问题的答案,根据自己的实际情况应用,你就能够找到的振动监测解决方案。

问题1:你想要测量什么?

这似乎是显而易见的,但请三思。什么是你真正要测量的?换句话说,你想做什么?你希望得到什么?你打算怎么处理数据?加速度传感器可以监测振动,提供原始振动数据,而振动变送器提供均方根(RMS)值。分析原始振动数据是有用的,因为它包含了所有振动信号的信息,真实的峰值振幅和振动频率。因为RMS总值或峰值是连续4-20 mA信号,在如PLC,DCS,SCADA系统和PI控制系统中非常有用。一些应用程序同时使用两种信号。通过确定应用程序所需的各种信号,可以大大缩小搜索范围。另外,你测量振动是用加速度还是速度或位移?你有没有考虑一些工业传感器可以同时输出振动和温度?后,一些现场应用,如立式泵,好监测一个以上的轴振动。您的现场应用是否需要单轴,双轴或三轴测量?

问题2:振幅有多大?

被测振动的振幅或范围,决定使用哪种范围的传感器。典型的加速度传感器灵敏度100 mV/ g,标准应用(50g范围)和500 mV/ g的低频率或低幅值的应用(10g范围)。 一般工业应用的4-20 mA变送器通常使用0-1 in/ s或0-2in/s的范围。

问题3:振动频率是多少?

对于不同的激励频率,物理结构和动力系统的反应不同。振动传感器是没有什么不同。压电材料的性质,就像高通滤波器,因此,即使是好的压电式传感器,也有约0.2Hz的低频率的限制。传感器作为一个单自由度的动态系统,具有自然共振频率。信号在自然共振频率时被大大放大,导致灵敏度显着的变化,很可能超量程。大多数工业加速度计有单或双RC滤波器抵消激发的共振频率。选择传感器可用的频率范围,其范围包括你感兴趣的频率,这是很关键的。

问题4:环境温度是多少?

对于ICP加速度传感器和4-20mA变送器,极高的环境温度对内部电子构成威胁。充电模式的加速传感器可以在非常高的环境温度下使用,其没有内置电子,而是使用远程电荷放大器。充电模式加速传感器配有一体硬线电缆,可以应用在温度超过260°℃环境下,例如燃气轮机振动监测等。

问题5: 是否会浸没在液体中?

配有一体聚氨酯电缆的工业加速度传感器可以浸入液体安装。对于高压的应用,好传感器进行一小时的压力测试。完全淹没的应用需要一体电缆。在喷洒而非完全淹没的场合上一体电缆也是需求的,如机床切削液。

问题6: 是否会暴露在潜在有害的化学物质或碎片中?

工业加速度传感器可以使用耐腐蚀和耐化学腐蚀的不锈钢进行构造。在有害化学物质的环境中,传感器考虑使用聚四氟乙烯耐腐蚀的连接电缆。强烈建议检查任何可疑化学物质的化学兼容性图表。对于能接触到切屑的环境,一体铠装电缆能提供良好的保护。

问题7:你是否需要顶出,偏出,小巧的链接?

终,传感器都需要在设备的可用空间伤安装。传感器的形状对其性能影响不大,但需考虑现场安全安装和维修操作。配有锁紧螺母设计的小巧加速度传感器,能够在任何方向固定,但配有一体电缆时,很方便。

问题8:你是使用高精度的还是低成本的传感器?

低成本和高精度加速度传感器有两个主要区别。首先,精度单位通常完整标定,这是指在可用频率范围内进行灵敏度响应测量绘图。低成本加速度传感器是单点标定,只在一个频率进行灵敏度测量。第二,高精度加速度传感器在某些规格有严格的公差如灵敏度和频率范围。

例如,一个高精度的加速度传感器标称灵敏度为100 mV/ g±5%(95 mV/g至105mV/g),而一个低成本加速度传感器标称灵敏度100mV/g± 10%(90 mV/g至110mV/g)。客户可以在数据采集系统设置为传感器的标定灵敏度,这样低成本的传感器也能提供准确,可重复的数据。至于频率,高精度加速度传感器通常偏差是5%,而低成本的传感器,可以提供3 dB的频率范围。尽管如此,一个低成本的传感器可以提供优异的频率响应。

问题9: 你需求特殊的认证码?

得到CSA和ATEX认证的加速度传感器和4-20 mA变送器都可以在危险区域使用。比较传感器的认证,以确保它符合您的需求。

九个问题的答案,可以大大缩小您的搜索,以寻找应用的解决方案。牢记,组合在一起的答案可能是相互排斥的,也就是说,解决方案满足每个标准不存在的。例如,在危险区域使用的特定模式可能没有的ATEX认证。此外,专门的现场应用可能有其他方面的考虑。

《工业振动传感器选择指南》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次