处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器推出4 款传感电路帮助解决工业设计挑战

德州仪器推出4 款传感电路帮助解决工业设计挑战
来源:EEWORLD 时间:2014-09-24

    TI 创新产品为工业应用提供温度、环境光、湿度、近距以及液面低功耗传感解决方案。

    2014 年 9 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 4 款传感电路帮助工程师以极低功耗准确感测狭小空间内的重要参数,进一步壮大其业界传感集成电路 (IC) 的丰富产品阵营。这些产品可为众多工业及企业应用提供温度、湿度、环境光以及电容式传感解决方案。如

非接触式红外线温度传感
    TMP007 是一款高集成、非接触式红外线 (IR) 温度传感器,属于 TI 业界小热电堆传感器系列。该传感器采用集成型数学引擎,可通过执行片上计算直接读取目标的温度,此外,该款产品每次测量仅消耗 675uJ的超低功耗 。TMP007 尺寸为 1.9 毫米 × 1.9 毫米 × 0.625 毫米,有助于设计人员在空间有限的情况下,监控工业应用中的温度变化情况,此外,TMP007不仅适用于保护继电器与工艺控制设备以及其它工厂及楼宇自动化应用,还支持激光打印机与网络服务器等企业级设备。

集成型温湿度传感器
    使用 HDC1000 集成型温湿度传感器,楼宇控制设备设计人员可在狭小的空间中实施准确省电的温度控制应用,家用电器与消费类产品的设计人员还可轻松为其产品添加湿度传感功能。TI 湿度传感器凭借其小型防尘封装,可同时帮助用户实现高精度与低功耗。HDC1000 在以 11 位分辨率进行每秒一次的相对湿度及温度测量时,平均流耗仅为 1.2uA。这种低流耗可延长远程应用中所使用的电池使用寿命。此次推出的传感器所采用的 2.0 毫米 × 1.6 毫米晶圆芯片级封装 (WLCSP) 不仅可简化电路板设计,还可限度缩小系统尺寸。此外,器件底部传感元件的创新性布置还可防止尘土、污垢以及其它环境污染物。

精确的环境光检测
    OPT3001 是一款专门用于密集监测人眼适应光响应的高精度环境光传感器。该传感器具有业界的光谱响应,可实现超过 99% 的 IR 抑制,无论光源怎样,均可提供一致的光测量。该环境光传感器尺寸为 2.0 毫米 × 2.0 毫米 × 0.65 毫米,在 2uA 的典型工作电流下支持低至 1.6V 的电压,可用于各种电池供电应用。此外,OPT3001 还支持 23 位有效动态范围的测量,可实现企业、照明控制以及楼宇工厂自动化应用所需的高分辨率。OPT3001与 TI 传感器集线器 BoosterPack 兼容。

高性能电容式感应
    4 通道 FDC1004 电容数字转换器将独特特性功能与低功耗及 16 位噪声性能(+/-15pF 的范围内)相结合,可帮助设计人员便捷使用电容式传感技术增强其系统的智能性与感知性。该产品可支持高达 100pF 的失调电容,可在恶劣环境中或者无法安放电子产品的地方实现远程传感。它具有强大的屏蔽驱动器,不仅可帮助限度降低干扰,而且还有助于集中精力进行方向传感和降低温度变化对系统性能造成的影响。FDC1004 可用于近距离唤醒传感、材料分析以及液面传感等众多应用。它同时与超低功耗 MSP430™ MCU 等微控制器 (MCU) 兼容。
 
供货情况与封装
    这 4 款传感 IC 的供货信息如下:

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次