处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

压缩机电容的选择和检查方法解析

压缩机电容的选择和检查方法解析
来源:云汉芯城 时间:2018-11-26

在诸多的家电设备中压缩机电容都是必不可少的。比如空调也是有压缩机电容的,然而其在选择和检测上都是必须要掌握和了解的。毕竟对于压缩机电容来说,其品质影响着设备的正常运行与否。因此必须要注意了解和掌握相关的常识。

对于压缩机电容检查首先需要从外观检查。压缩机电容分干式和油浸式两种,干式电容多采用塑壳封装,油浸式电容则采用金属壳封装,因此,若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。

其次则是对电容的容量检查。相对来说,电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。

测量方法:

1、用指针式万用表电阻档粗略测量充放电时间:红黑表笔分别接触电容器两极,表针迅速上升又缓慢很快降回原位为好电容,表针不上升或上升后回不到原位,说明该电容已坏;

2、用数字万用表电容档或专用电容器测量议测量;

压缩机电容的选择需要从其外观以及容量来进行选择,同时还需要掌握和了解其检查的方法,从而可以有效的帮助人们了解和检测其是否出现问题。只有这样才能够确保是否是压缩机电容出现问题而导致无法正常运行。

《压缩机电容的选择和检查方法解析》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次