处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TLV9062在扫地机器人的应用-精准电流检测及快速短路保护

TLV9062在扫地机器人的应用-精准电流检测及快速短路保护
来源:TI中文社区 时间:2018-10-15

随着城生活节奏加快以及生活品质的不断提高,扫地机器人成为了年轻的都市白领的新宠。扫地机器人通常由主机、尘盒、遥控器、充电座等组成。扫地机器人不仅可以完成琐碎的扫地工作,还可以自动回充,通常使用20V适配器和4节锂电池串联供电。下面随云汉芯城相关技术一起看下TLV9062在扫地机器人的应用。

锂电池充电管理可分为集成方案和分立方案,集成方案通常采用BQ24610或BQ24773(SMBUS/I2C接口),具有±0.5% 充电电压和±2% 充电电流精度,带有电源路径管理将系统电压稳定在电池电压,无电池或电池深度放电的情况下支持系统即时启动操作。

分立方案通常由MCU,MOS和运放构成(如图1所示),MCU实时采样电池的充电电压和充电电流,充电截止电流通常是充电电流的1/5~1/10。普通的运放由于本身的输入Offset偏置电压 (~3mV) 过大,使得充电电流采样的精度不高。例如,对于10mR的电流检测电阻在1A和0.2A充电时,运放引起的测量误差高达30%和150%,而采用TLV9062为前级运放,误差仅3%和15%

TLV9062是双通道低压5V放大器, 300uV的输入offset特别适用于高精度的电流检测前级放大,具有具有轨至轨输入和输出摆幅能力。此外,TLV9062还可以作为电压反馈前级buffer,0.5pA的输入漏电流可选用更大阻值的分压电阻,减少系统待机功耗。

图1 TLV9062用于扫地机锂电池充电管理


滚轮的好坏决定了扫地机器人的爬坡越障能力,滚轮动力越强劲,则扫地机器人的穿梭能力就越高效。考虑到实际应用中可能引起滚轮过载或堵转,MCU需要实时去采样滚轮电机电流并作相应的保护动作,TLV9062同样适用于直流电机电流前级放大,如图2,10M单位增益带宽让设计者获得更小的信号延时和失真。

图2 TLV9062用于直流电机电流前级放大

目前大部分的扫地机的边刷电机驱动都是采用单MOS管PWM驱动方式,当边刷上缠绕过多毛发,就会不可避免的会出现边刷电机堵转的情况,严重时可能烧毁电机。图3电路采用TLV9062作为电机电流前级放大,送至ADC采样监控电流,后级采用TLV9062作为比较器,当电机堵转时快速关断MOS管,保护边刷系统。该电路为无滞回比较器,TLV9062也可以设计为带滞回比较器,详细请参考应用手册SOBA219。

图3 TLV9062用于直流电机堵转保护

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22003次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15869次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15825次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14008次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11685次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9283次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9066次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8984次