处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone8处理器芯片这事,不仅仅只有英特尔垂涎

iPhone8处理器芯片这事,不仅仅只有英特尔垂涎
来源:cnbeta网站 时间:2016-08-23

英特尔前段时间取得ARM技术授权震惊了不少人,因为这样一来意味着英特尔可以为2018年款旗舰iPhone的处理芯片作准备了。然而,英特尔并不是一家有可能会加入苹果芯片供应阵营的新厂商。当全球芯片代工产业逐渐迈向10nm制程时代时,芯片代工大厂GlobalFoundries可能会选择跳过这一周期,直接研发7nm制程技术。

根据报道,10nm制程的生命周期不会像目前的16mm(台积电)和14nm(三星电子)这样长,下一波芯片工艺的“主要技术战场”是7nm。

苹果A12芯片供应或有新厂加入

在此之前,曾经有报道声称GlobalFoundries 一直在秘密研发自家的10nm 制作工艺,为的就是摆脱对三星的依赖——目前GlobalFoundries 仍然需要获得三星的授权来生产处理器。而且,报道还表示GlobalFoundries 成功研发出10nm 制程之后会加入苹果A11 芯片的订单争夺战。不过目前看来,GlobalFoundries 已经放弃了这一计划。

“7 nm”这个字眼已经不是次出现在人们的视野中。早在去年7 月份上旬,IBM 与GlobalFoundries 和三星两大厂商对外宣称,旗下枚7 纳米制程工艺的芯片已经开始测试。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次