处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

特斯拉离奇被盗,据说是用手机开走的

特斯拉离奇被盗,据说是用手机开走的
来源:雷锋网 时间:2016-08-23

近德国发生了两起特斯拉Model S被盗案件,十分匪夷所思。

两件失窃案分别发生在德国的埃森市和杜塞尔多夫市。在埃森市的是一辆全新的银灰色Model S 90D,失窃发生在8月2日,这辆Model S是直接从失主自家停车位上被开走的。截止到8月18日,失主称警方还没有对此找到任何线索。

杜塞尔多夫市的是一辆 Model S P90D,失主称失窃发生在6月11日,而被偷的车到现在还没找到。

失窃车辆


失窃案消息传出后,德国特斯拉俱乐部网站收到了逾300条信息,询问车辆是怎么被盗的。引起这么大的反响,是因为这两件失窃案十分不同寻常。

去年,加拿大温哥华也有一辆Model S被盗,但当时是因为车主新买了一个车钥匙,并将其遗忘在车内,盗贼没有任何技术含量地开走了汽车。不过,终依靠特斯拉的App实时追踪定位系统,警方成功找到了被盗车辆。

可是,这两起案件不一样,钥匙还在车主手里。

论坛里主要观点是,盗贼很有可能破解了车主的特斯拉账户并使用手机App开走了车。因为其中一个失主承认自己使用了一个十分简单的密码并且平时使用手机App打开Model S的车门。

另外,盗贼也应该拦截了GPS信号或者移除SIM卡,从而阻断了失主对车辆的追踪。这样看来,盗贼的技巧十分娴熟,不过这可是价值10万美元的车辆,盗贼肯定是有备而来。

记者也联系了特斯拉询问失窃原因,然而该公司相关负责人并未对此作出回复。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18107次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次