处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

没有苹果平台就没有Uber,库克实力吹牛?

没有苹果平台就没有Uber,库克实力吹牛?
来源:BI中文站 时间:2016-08-11

随着苹果开始依赖于服务业务来提升营收的增长,这家公司也开始越来越多的吹嘘应用商店App Store的实力。

苹果互联网服务负责人埃迪·库伊(Eddy Cue)近在接受商业杂志“Fast Company”采访时,就试图用大红大紫的Uber来证明App Store的成功。

“我认为特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)和他的团队在我们的平台上成就了Uber,这一点令人敬畏。让我们清楚一点,没有我们的平台,Uber就不会存在,”库伊说。虽然通过对滴滴出行的投资,苹果只是在本月初才成为Uber的间接投资人,且Uber应用在Android平台上也表现的相当出彩,但库伊发表这样的言论,显然有他自己的道理。当苹果在2007年推出iPhone,并在2008年推出iTunes应用商店时,这家公司为计算创造出一个全新的平台。谷歌(微博)的Android直至2008年9月才正式发布。如今,很难以想象没有如今复杂的移动应用,世界将会是什么模样。

使用这一逻辑,可以说苹果还成就了Snapchat、Shazam,甚至是Pokémon GO。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在上月举行的财报电话会议中,就把Pokemon Go描述为“一种现象”和“难以置信”,并表示苹果希望利用增强现实技术进行发展。他说,“我们已在该领域投入了大量的资金,并将会继续进行投资。我们从长期看好增强现实技术,认为它能在消费者中产生共鸣,也拥有着巨大的商业机会。”

虽然Google Play目前也是重要的应用商店,但用户在App Store会花更多的钱,也会下载更多的应用,这也是为何像Uber首席执行官卡兰尼克这样的企业家会选择首先发布iPhone应用的原因。

苹果想要向外界传递出的信号是:App Store让新体验成为可能。苹果之所以要这样做,是因为App Store已成为通过服务获取经常性营收这一新举措的重要组成部分。


以下为库伊在接受“Fast Company”采访时的完整表述:

“我喜欢Facebook。我们无法成为一切。专注是让我们获取如此成就的原因之一。我们不可能擅长于所有的事物;没有人能做到这一点。我的意思是说,如果想要擅长于某事,就必须专注,做少量的事情。我们一直很幸运,我们做了一些而不是一件事,这是我们知道如何工作的方式。所以我们不希望成为亚马逊、Facebook、或者是Instagram等等。为什么?我们为什么不成为Uber?我认为特拉维斯和他的团队在我们的平台上成就了Uber,这一点令人敬畏。让我们清楚一点,没有我们的平台,Uber就不会存在。但对他们来说,思考这个问题并解决它,这一点非常棒。我们永远也不会解决这样的问题。我们过去未曾这样考虑,也永远不会考虑。 ”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次