处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

看得更多,测量更多,创新更多:泰克再造示波器神话

看得更多,测量更多,创新更多:泰克再造示波器神话
来源:与非网 时间:2016-08-05

2016年8月,泰克全球发布一代基础示波器TBS2000系列。这是一款重新设计的、展现更高性价比的基础示波器,是泰克采用全新品牌LOGO的款示波器产品,也是上一代产品全球出货超80万台基础上的再次主动出击。

都说,陪伴是长情的告白。泰克感恩客户的信赖,将“新”比心,用“新”陪伴。创新源自客户需求驱动,信号越来越复杂、信号容限越来越紧张,基础示波器在使用当今“智能”探测技术方面一直能力有限,工程专业教授在实验室需要面对更多的学生,当前的基础示波器面对这些新的挑战和应用有些力不从心了。TBS2000采用全新的架构,增添了多种新功能,为设计工程师、教育科研提供的高性价比选择。

前所未有的设计洞察力,TBS2000问世!

作为新一代基础示波器,TBS2000提供了同类产品中长的记录长度和的显示器尺寸,可以更快地观测、抓取、评估和调试信号。泰克产品组合中增加的这一产品扩展了多种功能,包括能够使用更多种类的泰克探头,进而把这些功能放到预算有限的工程师和教育工作者手中。全新TBS2000可以看得更多、测得更多、学得更多、创新更多、互动更多,为客户提供了这类仪器中前所未有的设计洞察力。

看得更多

型号分为70 MHz带宽和100 MHz带宽,2通道和4通道;的9英寸WVGA显示器,支持15个水平分度,信号查看面积增加50%。

测得更多

支持32种自动测试,20 M点记录长度及单旋钮卷动和缩放功能,可以捕获长时间信号,简便地导航查找重要细节;款支持TekVPI探头接口的泰克基础示波器,用户可以以经济的价格使用各种泰克有源探头、电流探头;Wi-Fi、USB、以太网三种接口可供选择,支持Wi-Fi加密狗,实现无线连接,教育工作者可以简便地配置电子工程实验室,工程师可以利用仪器的LXI标准接口,方便地远程控制示波器。

学得更多

全新可配置的HelpEverywhere帮助系统为挑战性的菜单提供了各个选项解释,若不需要某种功能则可以关闭;实验室教授可以从泰克课件资源中心下载学习课程,也可以上传实验室练习,与全球教育界共享;老师远程监测和控制仪器,为学生提供帮助,学生以无线方式分享和检索测试结果,以电子方式提交实验。

泰克上一代产品TDS2000熊猫系列产品包括TDS200/1000/2000系列数字存储示波器,是示波器的一个里程碑,在世界上使用广泛,目前其全球出货量突破80万台,成为“全球的示波器”。这些产品凭借其在数字实时采样方面的业内性能、重要的分析功能、直观的操作和可靠的品质而畅销市场,被证明是客户能够以极具竞争力价格买到的业内价值的产品。

1946年,泰克发明了台商用的触发式示波器,成为行业的创始者和革新者;1996年,泰克将先进的数字实时技术应用于低端产品,诞生了台TDS200系列,宣告了数字示波器时代的来临;2016年,全新架构打造下一代基础示波器,从客户需求出发,以更高的性价比为产业、科研提供支持。在示波器领域,泰克打造了一个又一个里程碑,专注持续不断地升级和更新。

联手分销商共建电商平台,服务客户。

全新的TBS2000系列示波器将仅在泰克网络店铺有售。之所以选择电商,是因为B2B领域的客户行为方式发生了巨大变化,即便传统测试测量行业的商业模式也需与时俱进。TBS2000正式发布后,电商平台也将是其遍及中国、走向客户便捷的途径。相比传统销售模式,电商平台具有覆盖广、效率高、成本低的优势。在中国,中小企业和高校的数量越来越多、分布广泛,靠传统方式很难全面覆盖,而且效率和成本也会相应增加。为这样一款定位为高性价比的基础示波器产品,竭尽全力节省流通成本,将进一步提升其价值和竞争力。

2013年开始,泰克从天猫旗舰店开始,面向终端用户开启了电商之旅。截至目前,泰克已经在天猫、京东陆续开设了3家旗舰店和4家合作伙伴授权店铺,其主要面向终端用户直接销售;在阿里巴巴开设了5家B2B在线提货平台,主要面向二级分销商和贸易商。

对于B2B企业,真正使用电商平台进行销售是一件不容易的事情,而且是一个长期课题。泰克敢于尝试,不是跟风,而是实实在在的价格和便利惠予客户,并从中探索出与分销商、客户共赢的模式。在电商平台上,泰克与分销商密切携手合作,引导分销商向电商平台的转型,帮助分销商一道开拓电商平台,通过一些列政策来平衡发展电商的销售、服务、管理等。

测试仪器 + 互联网,打造智能实验室。

TBS2000是台支持无线连接的基础示波器。这种功能可以远程控制仪器,一般分为两种情况:,教育机构的电工电子教学实验室可以使用TekSmartlab软件,非常方便地设置遥控所有示波器;第二,工程师可以使用LXI页面控制仪器,比如使用笔记本电脑甚至手机,只要是带有网络浏览器的设备就可以。

传统的电工电子实验室,在考虑仪器连接入网络的时候,会遇到两大困难:个是仪器没有网口,第二个是即使仪器有网口,但是实验室没有布置网线,并且缺乏统一的实验室网络管理控制软件平台。泰克的智能实验室解决方案TekSmartLab通过泰克盒子 TBX3000A上提供的USB-WiFi技术,将仪器的USB通信口转化为WiFi接口,并通过WiFi直接将仪器连接入网络。这不仅帮助实验室避免了布线的麻烦,同时提供给教师需要的软件工具,用于高效地管理大而忙碌的教室,是全球个基于无线连接来大规模管理实验室仪器的解决方案。

TekSmartLab(泰克智能创新实验室)在一个平台上支持多达600个仪器(100个试验台)。在每个工作台上, TBX3000A通过USB电缆连接和控制仪器,通过无线网络与实验室服务器上的TSL3000B软件通信。TBX3000A有一个局域网端口(标配),在配备兼容的USB-WiFi无线网卡时可以支持WiFi连接。在实验室服务器上,TSL3000B与每个工作台上的TBX3000A通信。通过TSL3000B,讲师能够集中控制大批仪器,学生能够在线获取测试数据,编辑和提交测试报告。

而TBS2000更加简化了智能实验室TekSmartLab的组建方式,由于自带网口且支持无线连接,可以直接与实验室服务器上的软件连接,组成智能网络化实验室。TBS2000自带LXI网络界面还支持学生远程访问、控制,可以实现远程实验的目的。

无线组网、稳定可靠、高效创新管理、未来可扩展性以及基础示波器的高性价比,这些因素使TekSmartLab成为高校机构打造智能实验室的。目前,泰克智能实验室正在全球投入使用,包括欧洲、美国、日本、中国等在内的国家和地区,有50多个站点已经建设或正在建设中,另外30多个站点仍在洽谈中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次