处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

特斯拉超级工厂亮相,居然可以这么大?

特斯拉超级工厂亮相,居然可以这么大?
来源:雷锋网 时间:2016-07-28

特斯拉在美国内华达州的超级电池工厂Gigafactory将于本周四29号迎来开幕仪式。这比预计的时间提前了两年多之久。建成之后,该工厂的占地面积大约可达到1000万平方英尺,差不多有262个橄榄球场那么大。这也将成为世界上的建筑之一。

钢铁侠马斯克又放大招?特斯拉超级工厂即将开业Gigafactory超级工厂内部


Giga factory是由特斯拉投资50亿美元,与松下联手建立的全球的锂电池工厂。不过就在本月初,超级工厂的建设仅完成了14%。为了及时给正在研发的 Model 3电动汽车提供电池,在建造过程中,特斯拉雇佣的工人数量是原先计划的两倍。该工厂对于特斯拉是否能够突破产能瓶颈至关重要,而一旦投产,特斯拉电动汽车使用的电池成本将至少下降约33%。

特斯拉电池供应商松下预计,该工厂将于今年11月份开始大规模投产。外界预期其将会在2020年实现全产能运转。届时每年将生产50万块锂电池,超过全球所有其他工厂生产的锂电池总和。

特斯拉Model 3在今年3月底公布后,一周之内,就已经有超过32万人下了订单。在看到这一市场的巨大需求之后,特斯拉计划将于2018年将Model 3的生产规模提高到每年50万辆,这比原定计划提早两年。

为了达到这一目标,超级电池工厂的建设已经迫不及待,特斯拉的伙伴松下电器也已向工厂投资16亿美元。预计到2017年第二季度,31%的工厂会完成。


特斯拉如此“匆忙”地完成工厂建设还有另一方面的原因。其CEO Elon Musk在上周发布的“伟大计划第二部分”中表示,特斯拉将转型为一家可再生能源公司,并且希望能够制造卡车、公交车这样的大型交通工具,同时,也将继续发展自动驾驶技术。

而超级工厂的完工将为新车型研发制造提供更多的贡献。Musk表示,超级电池工厂将于8-9个月后开始生产,工厂完工后每年可以为150万辆车供电。

特斯拉称,超级工厂将在2018年之前生产出35千兆瓦时的电池,这相当于全球在2014年的总和。Musk称,如果有需要的话,Gigafactory也是有能力生产出150千兆瓦时的电池的。

不过,还有一些竞争对手可能会破坏特斯拉的梦想。支持中国汽车制造商比亚迪(BYD)的Warren Buffett的Berkshire Hathaway 公司也在着手建立电池和储能系统,用来保障未来几年内的低成本电动汽车的制造。

不过Musk表示他们还有一些能够减少成本提高产能的方法,其中包括提高工厂的工作效率,在欧洲和中国建立更多的工厂以提高电动汽车的销售量。

Elon Musk作为特斯拉的灵魂人物,在自己的职业生涯中多次创造出了传奇。在创建特斯拉之前,Musk就创造了全球知名的PayPal,接着在特斯拉汽车横空出世之后,Musk又开始研究火箭,从而有了备受瞩目的可回收火箭SpaceX。而这次建立超级电池工厂的计划是否会给全球电池动力行业带来洗牌,我们拭目以待。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次