处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iOS 9装机率接近9成,难道都因为手滑?

iOS 9装机率接近9成,难道都因为手滑?
来源:雷锋网 时间:2016-07-26

苹果开发者官网近日发布了截至2016年7月18日iOS 9高达86%装机率,如下图显示,iOS 8的装机率为11%,而去年9月iOS 8的装机率是87%。

此前,谷歌发布了截至2016年7月11日的各安卓版本的装机比例表里,版的Android 6.0 Marshmallow只占比13.3%,大部分用户仍使用老一代的KitKat和Lollipop,分别占比30.1%和35.1%。总体来说,安卓操作系统存在碎片化的问题,而这是苹果不用担心的。



Marshmallow用时9个月占比13.3%,相比较而言,iOS 9的发布时间要比Marshmallow早3周,但它仅用了4个月时间就达到了75%的安装率,而现在更是达到了86%。

据悉在接下来的WWDC开发者大会上苹果会发布下一代iOS 10系统,在上周,它的第二个公开测试版本已经发布,按照果粉对新系统的接受程度,相信届时新系统将仍会收到欢迎。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次