处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科季度业绩增势强劲,国产手机才是背后功臣

联发科季度业绩增势强劲,国产手机才是背后功臣
来源:工商时报 时间:2016-07-22

OPPO与vivo近年来为联发科(2454)出货量贡献不少,根据TrendFroce报告预估,不仅第3季中国品牌的成长仍将超越全球平均表现,今年第3季OPPO与vivo生产数量更将挑战单季20%的季成长,堪称今年赢家,可望带动联发科第3季业绩再冲高,成为今年维持强大成长动能之一。

联发科客户OPPO与vivo第2季生产数量仍持续劲扬,季成长分别为15%及8%,TrendForce预估今年第三季OPPO与vivo生产数量能挑战单季20%的季成长,堪称今年赢家。

OPPO与vivo专注经营中国市场,通路的营销更是这二家的强项,现已持续拓展至三、四线城市,成为其今年维持强大成长动能的主因。另外,聚焦在中高阶机种的OPPO今年异军突起,成为市场新宠儿,OPPO专注于产品设计,贴近使用者需求,如广获好评的旗舰机R9,而vivo则在今年上半发表全球首款搭载6GB记忆体的Xplay 5,下半年预计以主打更强相机功能的X7/X7 Plus。

OPPO计画2017年将要做到全年销售1.2到1.5亿部的数量,目前OPPO R9使用的处理器是联发科Helio P10 MT6755,但近期却传闻,OPPO准备把当前的处理器供应商联发科,更换为全球手机处理器大厂高通(Qualcomm),法人表示,联发科Helio P10已量产了一年多,且性能和功耗表现都不错,但假若此消息确认,恐怕对于联发科的业绩造成部分影响。

联发科第2季合并营收达725.27亿元,季增29.73%,如预期落在季增24%至32%目标的中高标范围,法人认为,虽然中国移动的补贴力道自6月下旬起急转直下,但中国品牌智慧型手机今年整体出货动能仍表现强劲,第3季缺货态势维持不变,可望延续上季成长动能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次