处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

损失苹果基带订单很被动?高通表示我有骁龙820

损失苹果基带订单很被动?高通表示我有骁龙820
来源:经济日报 时间:2016-07-22

由于Snapdragon 820处理器销售表现不错,因此让Qualcomm在2016财年第三季财报呈现达60.4亿美元的营收,相比去年同期成长4%,净利部分则达14.4亿美元,相比去年成长22%。不过,相比去年同期的MSM通讯晶片供货量表现部分则呈现11%下滑量,其中因素可能与苹果今年在新款iPhone选择与 Intel合作有关。

就Qualcomm稍早公布2016财年第三季财报结果,不意外地因为Snapdragon 820扭转去年处理器“灾情”所产生负面情况,同时也重新与三星建立处理器应用合作关系,并且增加更多厂商使用Snapdragon 820,甚至部分厂商如华硕也已经确认将在新机产品导入即将问世的Snapdragon 821处理器,让Qualcomm营收表现一扫去年阴霾,因此在第二季财报净利部分呈现22%成长幅度。


不过,如同先前Qualcomm执行长在上一季财报中表示,确认损失一名长期合作数据通讯晶片的合作夥伴,在此次公布财报中也显示MSM系列数据晶片供货量相比去年同期下滑11%,其中或许意味苹果转向与Intel合作数据晶片,确实让Qualcomm产生不少损失。

但从MSN系列数据晶片应用在装置成长幅度同样呈现成长情况来看,显示市场目前采用Qualcomm通讯解决方案的比例确实持续增加,只是从装置平均售价下滑至191美元到197美元区间情况来看,更代表市场需求已经从原本高阶机种移往中低价位机种,也意味过去藉由高阶手机产品带来明显获利的情况,已经面临改变。

而虽然不少厂商计画在今年第三季公布新机,但预期实际进入市场销售时间将落在第四季前后,仅部分厂商如苹果、三星或华硕仍会在此期间销售新机,因此Qualcomm估计2016财年第三季财报表现可能略微缩减。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次