处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MAP图对调速电机的作用

MAP图对调速电机的作用
来源:与非网 时间:2016-07-21

在说调速电机之前,我们先了解一下MAP图的作用。

MAP图是什么?

电机中的MAP图是电机测试时生成的一种数据曲线图,主要是反映在不同转速、扭矩下的电机效率分布情况,通俗而言就是效率分布图,类似于我们地理课上常见的等高线图。将效率相同的点连成一环线直接投影到平面形成水平曲线,不同效率的环线不会相合。效率值比较接近的位置,线就会相对密集;相反,效率值相差较大的位置,线的间隔也会较大。

通常而言,MAP都是利用MATLAB软件,通过将测试点输入电脑画出来的,以转速扭矩为坐标轴,把效率值按照规律连线统计,图上也会根据效率值不同有颜色差异,所以也称色温云图。


图1 MATLAB绘制的效率云图


图2 地势等高线图

效率云图对于调速电机有什么作用?

调速电机是利用改变电机的级数、电压、电流、频率等方法来改变电机的转速,使得电能达到较高的使用性能的一种电机,使用范围很广,金属切削机床、轧钢机、起重设备、升降机、水泵、风机等都有应用。


图3 调速电机

从调速电机的应用来看,它的主要作用就是要是电能达到一个较高的利用效率,换而言之,它要尽量工作在效率点。然而,被拖动的生产机械负载的大小不同,调速电机的工作效率点也会有所差异,此时,调节到哪一种转速扭矩值较为合适就可以根据电机测试的MAP图进行设置。

所以在保证现代化工艺过程要求,提高产品产量和质量上,MAP图就是调速电机好的辅助数据之一。只有正确选择和使用调速设备,还能是驱动设备的效率尽量提升,达到节能和高效的效果。


图4 工业系统节能

目前MAP图除了用户根据数据利用MATLAB处理外,还在致远电子的测试系统上有独特的体现。致远电子的MAP图相较于MATLAB画图,更加直观,体现现在国际测试的前沿需求。


图5 致远电子效率云图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次