处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何让光伏逆变器效率测量变得更简单?

如何让光伏逆变器效率测量变得更简单?
来源:与非网 时间:2016-07-21

根据工信部《光伏逆变器制造行业规范条件》,含有变压器的光伏逆变器加权效率不得低于96%,不含变压器的光伏逆变器加权效率不低于98%。那逆变器相关企业如果保证逆变器效率测试,如何让逆变器效率测试变得简单快捷将是取得行业内的制胜的关键。

根据光伏十三五规划,2016到2020年期间,我国光伏装机规模将从几十GW冲刺到150GW,光伏市场迎来爆发期,作为光伏电站的关键设备,光伏逆变器市场随之迎来发展。据相关权威机构预测2016到2020年期间,光伏逆变器将以11%的年增长率增长,到2020年,全球光伏逆变器市场价值将超过 71亿美元。


光伏逆变器分类

目前光伏逆变器市场竞争日益激烈,各种品牌各种类型的逆变器也在市场上百花齐放,总的而言在光伏发电系统,逆变器跟进根据用途可分为独立型电源用和并网用二种。在光伏行业中,逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。

光伏逆变器原理

光伏逆变器由升压回路和逆变桥式回路构成,升压回路主要用于将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压。因此,经升压回路和逆变桥式回路完成将直流电转换为交流点的功能。


光伏逆变器功能

逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、功率跟踪控制功能、防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。


光伏逆变器效率测量

广州致远电子E6500电能质量和能效分析仪可以快速测量逆变器转换效率以及功率。目前支持单向逆变器与三相逆变器测量,主要测试功能如下:



同时由于光伏发电站发电功率取决于光照强度,导致发输出功率产生间接性和不稳定性,同时在使用逆变器将直流电转化为交流电的过程中会产生一定量的谐波电流。光伏发电通过大量电子气与电网连接,会对电网的电能质量的谐波含量、三相电压不平衡度以及闪变三项指标产生较大影响。E6500电能质量及能效分析仪具备全面监测电能质量功能,同时开创全球录波分析功能,记录的所有数据都可以提供上位机分析软件进行分析,更专业更全面分析光伏逆变器存在的电能质量问题。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次