处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

FTDI首创兼容Arduino触摸显示屏扩充板已开始出货

FTDI首创兼容Arduino触摸显示屏扩充板已开始出货
来源:与非网 时间:2016-07-15

历经年初的集资项目得到令人难以置信的成果,该项目募资总额为原来目标的3.25倍,FTDI现在宣布CleO产品的全面性量产(和包含附带配件) 藉由其分销合作伙伴,以及该公司的网站。FTDI芯片也将提供工程师全面完整的发展资源,包含逐步的教程和专案,再加上一系列的软件工具。此外,一个新的论坛也已经成立可以共享设计技巧、应用理念和其他的信息。

CleO是一个程序非常简易的智能化 TFT显示屏解决方案,在建构人机界面(HMIs) 时相较于传统Arduino显示扩充板提供更高的性能。通过使用它,让所有能力不同水平的工程师(从经验丰富的专业人士到业余爱好者)都可以开发下一代的人机界面系统并且表现出更高水平的功能和更卓越的图形质量。初步发行的CleO包括HVGA分辨率的3.5英寸TFT显示屏结合了电阻式触摸屏及支持纵向和横向的显示。FTDI FT810高分辨率嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器实现HMI操作,加上 310DMIPs 的FT903微控制器处理所有额外的任务。这种高度先进显示扩充板提供的动画效果令人难以置信的流畅,甚至在60fps的帧速率。此外,抗锯齿图形处理能力呈现更细致的图像 - 消除不必要存在的锯齿边缘。

当CleO结合FTDI的NerO - 一款高效节能的Arduino可设计操作在功率消耗1瓦特的系统,因此CleO搭配NerO提供了比一般Arduino UNO /显示扩充板更强大的解决方案。然而,NerO与Arduino兼容意味着它也可以连接各种不同的扩充板(如传感器、电机、开关等)以便使用在NerO。

CleO提供一系列的配件,以进一步协助工程师。尺寸为57.15mm X 54.35mm,CleO-RIO模块提供了堆叠在CleO扩充板和Arduino板在一起的机制。CleO-Speaker 模块(尺寸为63mmX 63mmX23.8mm)以方便播放音乐/铃声,其音频功能也已经与人机界面集成。也可用外部音频输入作为音频线路的音源。CleO-Camera模块有一个1英寸的5百万像素OV5640 CMOS图像传感器与闪光LED和一个24针0.5mm间距的扁平电缆。还有一个9V电源适配器,可提供NerO/CleO高达1A电流的解决方案。

“CleO运用在被广泛普及利用的Arduino,有着无数兼容扩充板的优势,再加上FTDI设计业界的显示和高速桥接技术,”Fred Dart,FTDI的CEO和创始人,评论。“因此, 对于HMI专案的开展充满着雄心壮志。参照我们的详细教程,即使是经验缺乏的工程师也将具备高度信心,来创建高度复杂的设计。”


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次