处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台积拼7纳米 扩编研发大军

台积拼7纳米 扩编研发大军
来源:与非网 时间:2016-07-12

台积电深耕台湾,透过增加研发支出与持续征才、扩大研发团队编制等方式多管齐下,今年研发支出与研发大军总数都将创新高,目标明年在7纳米关键战役中胜出,为夺下全球半导体霸主的目标全力冲刺。

台积电本周四(14日)将举行法说会,台积电表示,相关人才招募行动已趁近期毕业生投入职场,积极进行中;董事长张忠谋也将于法说会中,针对研发支出及先进制程挑战目标,提出更详细说明。

台积电研发支出占年度营收约8%,以去年营收8,434.97亿元,公司释出今年挑战年增5%至10%的目标估算,今年营收将突破9,000亿元,换算今年度研发支出将逾720亿元,远超越去年的655亿元,更是七年前的六倍之多。

台积电今年研发支出将逾720亿元,不仅再次刷新公司历年纪录,也将连续四年蝉联台湾制造业研发投资之冠。据悉,台积电今年研发支出,主要用来扩大10奈米及7奈米先进制程研发。

为强化先进制程竞争力,台积电不排除上修明年研发支出至占总营收的9%,以台积电明年营收可望突破兆元的基础估算,明年研发支出可能推升至900亿元,将是推动台湾经济成长的重要领头羊,也凸显台积电的研发和制造重心仍会根留台湾。

台积电今年也将在台召募约3,000名新血,将技术和制程研发大军推升至近万人的团队。台积电目前集团员工总数已达4.5万人,研发大军为5,140人,公司持续扩大招募人才,预定今年合计先进技术和制程研发人才将扩增至近万人。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次