处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美高森美通过用于部分感知网络相位支持的全面电信规范 提升IEEE 1588解决方案产品

美高森美通过用于部分感知网络相位支持的全面电信规范 提升IEEE 1588解决方案产品
来源:与非网 时间:2016-07-11

更新软件可让客户实施与现有网络的相位同步

致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供相位兼容嵌入式解决方案,可在广泛的应用范围实施IEEE 1588。更新的API 4.7版本软件套件增加了ITU-T G.8275.2精密时间协议(PTP)定时和相位规范支持,具有部分定时支持。这与美高森美TimeProvider® 系列 TP2700 和 TP5000 PTP主时钟系统产品线的新提升功能相辅相成。新提升功能为客户提供了显著优势,允许他们在没有完全相位觉知的网络交换机和路由器中实施相位同步,而无需替代网络中的未觉知节点或任何主要基础设施,从而降低成本和提升上市速度。

美高森美时钟同步产品副总裁兼业务部门经理Maamoun Seido表示:“作为同步和IEEE 1588端至端解决方案的领导厂商,我们很高兴扩展产品组合以推动客户配合业界标准继续演进,从而方便地提升性能和功能。我们确保客户在这个我们善长的专业技术领域中获得先进的解决方案,我们团队的优先要务将继续是实现与竞争对手的产品差异化。”

新软件版本充分利用美高森美专长的同步技术以提供完整的高性能同步解决方案,在广泛的设备和应用中实施IEEE 1588标准。目标应用包括运营商/边缘路由器 和无线回程,自IEEE 1588标准于2008年推出以来,美高森美IEEE 1588解决方案已获得所有主要的一级通信设备制造商部署使用。

美高森美TimeProvider系列PTP主时钟系统部署于世界各地300多个网络,用于支持移动网络中基于数据包的同步需求。新落实的ITU-T G. 8275.2 PTP规范用于定时和相位,具有部分定时支持,经设计兼容现有的运营商网络和同步资产,通过增添附加的时间和相位支持以满足不断演进的LTE要求。通过这些设备,客户能够充分利用和扩展其用于PTP频率同步的现有解决方案,以满足全新的时间/相位同步需求。

市场研究机构IHS指出,IEEE 1588标准促进全球整体1G/2.5G/10G/25G/40G/100G端口市场发展,其中包括企业以太网交换机和路由器,以及其它通信设备,这个市场在2015年已增长至440亿美元,直至2020年的平均年增长率为6%。

美高森美全新软件介接其时间同步算法和软件可编程时钟发生器,比如ZL3034x、ZL3036x 和ZL3072x时钟生成和同步以太网(SyncE)器件系列,还可介接具有集成时间戳及带有1588功能的 PHY和交换机。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次