处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

罗德与施瓦茨和DVS整合,广播电视与媒体部提供端到端的全套解决方案

罗德与施瓦茨和DVS整合,广播电视与媒体部提供端到端的全套解决方案
来源:与非网 时间:2016-07-11

到FY1516财年底,DVS 子公司已经并入罗德与施瓦茨公司。这意味着罗德与施瓦茨这样一个电子工业领域的专家也在努力使广播视频市场领域的业务得到增长。

2016年7月6日,慕尼黑 ― 2014年11月,罗德与施瓦茨广播电视部更名为广播电视与媒体部。这也表明了公司将在广播与视频媒体领域提供整个产业链的产品解决方案以及扩大市场的愿景。这正是将R&S DVS子公司 整合到总部的原因。部门主管Juergen Nies先生说:“我们与总部有同样的想法已经有很长时间了,现在这样完美的融合也促使我们走上了在广播与视频媒体领域的成功道路。”

这样的融合带来的优势是我们可以直接有效的接入全球范围内的销售以及服务网络。此外,总部坚持在欧洲生产产品设备,能够保证产品的高质量高标准。罗德与施瓦茨工厂具备独有的专业的技术以及优化的生产流程,在业内备受赞誉。

产品研发和产品管理将被继续保留在汉诺威。公司产品支持行业内的创新的新技术,比如广播电视行业的高动态范围和4K高分辨率标准。R&S CLIPSTER 电视母版制作工作站是在全球范围内电影DCP制作的行业标准,并且持续更新在电影行业内的新标准。R&S VENICE运用在广电领域的采集和播出服务器,并且已经在今年的柏林国际电影节上作为流程内的主要设备经受住了考验,在此次电影节上,VENICE被用作播出服务器,播放各种格式的素材。此外,前端解决方案、发射机、视音频测试与测量仪器也都是罗德与施瓦茨广播电视与媒体产品线的一部分。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次