处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

到哪都有机器人,日本为何如此钟爱

到哪都有机器人,日本为何如此钟爱
来源:新华网 时间:2016-07-08

机器人产业被称为 “技术创新的象征”、解决少子老龄化社会人手不足的“王牌”、开拓世界市场的“成长产业”。发展这一产业成为日本政府各种振兴经济“高招”中的一个“绝招”。日本首相安倍晋三也曾说过2015年是“机器人革命元年”。那么,日本的机器人革命能否不负所望,发挥振兴日本经济的作用呢?

事实证明,多年来日本发展和应用机器人已对其经济和社会产生了重要而深刻的影响,并且这种影响还将日益加深和扩大。


日本番茄收获机器人

(一)提高各产业的劳动生产率

用机器人做工可节省原材料,保证产品质量稳定,不惮在恶劣环境中做工而且不眠不休,节省劳动保护所必需的空调、照明等开支,可实现在同一生产线交替制造不同型号产品。越来越多的日本制造企业采用机器人取代劳动力,大大提高了全员劳动生产率。事实上,2016年初日本已有一家企业计划用一年时间建成世界上家全自动化农场:从播种到收获的全部农活由机器人来承担。

此外,日本服务业等非制造领域占GDP和就业人数的比例均为70%左右,劳动生产率相对低下。因此,日本也在劳动密集的服务业等非制造领域扩大机器人应用。具体来看,家庭用服务机器人的发展和普及,不仅可望减轻烦扰工薪人员的家务劳动,而且可望将广大主妇从家务劳动中解放出来,加入产业劳动者的队伍。而在物流、批发零售等流通行业和商业流通领域开发机器人用于“对物或对人作业”等,对提高相关产业的劳动生产率和改进服务质量都可望产生很好的效果。值得一提的是,日本还在医疗领域,开发和普及“手术辅助机器人”、“在线医疗”以及能利用人工智能学习临床医学知识从而可熟练应答患者质疑的“对话型问诊机器人”等。

(二)促进经济增长

除提高劳动生产率外,机器人的发展还通过刺激设备投资和工业产品出口等对经济增长做贡献。

日本经济产业省近畿经济产业局板仓孝雄通过对日本机器人相关企业和机构进行采访调查,并与市场预测相结合,得出结论:机器人产业带动间接关联产业部门的 “间接波及效果”相当于机器人产业带动直接关联产业部门的“直接波及效果”的2.38倍,高于一般制造业的波及效果倍数(大约为2)。

这意味着,机器人产业不仅以其本身发展为经济增长贡献产值,而且通过刺激整个相关产业链及其延长线的发展为经济增长做贡献。


日本护理机器人

(三)缓解少子老龄化导致的经济和社会问题

人口老龄化可以说是发达国家的一个共同现象,日本的老龄化、人口减少、少子化等问题表现得尤为突出。据预测,至2050年,日本65岁以上老年人口占总人口的比例将可能达到40%,在发达国家中居首位;在所有3000万人口以上国家中,日本少子化问题严重。

为解决人口结构的超少子化和超老龄化带来一系列经济社会问题,引入机器人或可发挥一定的作用。产业机器人的应用可通过直接顶替或“人机合作”等方式成为 “劳动的补充力量”;辅助机器人可使年老力衰但经验丰富的“老员工”获得年轻员工那样的力气,也可能让力气不如男性的妇女承担只能由男性承担的作业;福祉机器人的应用有望提高老年人的福祉(如陪伴机器人、机器人宠物可减轻独居老人的孤独感)...

(四)促进产业技术水平提升和产业结构转型升级

通过开发“人、机器人与信息系统”这三者相互融合的技术以及“人工小脑功能”器件,提高机器人的人工智能水平,推进机器人与互联网的融合,运用基于互联网的云计算、大数据,增强机器人的认知和“思考”能力,可使“智能化”机器人能及时感知周围环境而随机应变,并“举一反三”地自动掌握新动作,还可使智能化机器人通过网络将某个机器人的“经验”瞬时与其他机器人分享,加速自主学习和积累经验的过程,迅速适应“多品种小批量”生产线的要求。

随着智能软件的公开化和机器人卷入“云端化”浪潮,机器人可从“云端”直接获取而不再需要自身内藏智能软件,其结果可使机器人价格大幅下降,大大加快机器人技术的扩散与普及。

机器人的“智能化”与“网络终端化”,可促使机器人技术向全产业进行全方位渗透,促进产业技术水平全面提升和产业转型升级——从单品种大批量生产转向多品种小批量生产,从“生产决定消费”型生产转向“量体裁衣”型的个性化定制生产,从而进一步提高产业的附加值,更有利于经济社会发展和产业竞争力的增强。


图为日本救援机器人“T-52 Enryu”

(五)支持防灾救灾、基础设施建设与重建

据统计,世界范围内发生的地震约有1/10发生在日本,其中里氏6级以上的地震大约有1/5发生在日本。作为地震多发国家,机器人可望为日本防灾救灾增添一支“生力军”。

此外,日本在经济高速增长时期,集中建设了大量公路、桥梁、隧道以及上下水道等社会基础设施。许多设施已经或即将迎来翻新改造,但经费和人手不足成为基础设施更新的主要障碍,开发和应用机器人可望促进基础设施建设的现场省力化、作业自动化、应对中长期人手不足,提高基础设施维修管理的效率和水平。


日本机器人服务员

(六)确保东京奥运会和残奥会可望带给日本的经济效益

日本银行预计,2020年东京奥运会及残奥会的举办,将可能在2014年至2020年间促进建设投资,给日本带来25万亿至30万亿日元的经济效益。 2020年东京奥运会期间,外国游客将达到3300万人,可能引发导游、警备、运输等的人手不足问题。为了迎接东京奥运会和残奥会,多所大学和企业正在积极开发有助于及早发现行为可疑者的机器人,自动运转的机器人出租车、向导和迎宾机器人,以及能在嘈杂场所进行多国语言翻译的机器人等。日本政府和企业都期待东京奥运会和残奥会成为普及各种服务机器人的良机,使研究成果在此期间获得应用后进一步向全社会推广。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次