处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

由政府和俄罗斯NAMI认可的认证实验室Polinom采用安立公司的ERA-GLONASS测试解决方案

由政府和俄罗斯NAMI认可的认证实验室Polinom采用安立公司的ERA-GLONASS测试解决方案
来源:与非网 时间:2016-07-07

安立公司宣布俄罗斯贸易与工业部管理的NAM认证实验室Polinom和RosStandart (the GOSTS)已开始使用安立公司的ERA-GLONASS测试解决方案。

ERA-GLONASS系统可利用无线通信网络在交通事故发生后迅速提供紧急支援。2017年1月后,在俄罗斯发布的所有新车型必须配备支持ERA- GLONASS的IVS。ERA-GLONASS IVS验证就是必须在指定的实验室进行GOST R55530-2013认证测试,俄罗斯政府规定必须使用实验室来测试设备。

安立公司的测试解决方案被广泛应用于日本和全球市场,而现在又成为俄罗斯认证实验室正式批准的测试设备。在俄罗斯,ERA-GLONASS服务已经部署。该解决方案包括MD8475A信令测试仪和专用软件MX703330E-031 MSD ERA GLONASS选件。

安立公司是车联网测试解决方案领域的者,为车联网和司机安全警示领域中安全可靠社会的发展做出贡献,在这一领域,人的生命是始终优先重要的。安立公司MD8475A测试解决方案提供HIL(Hardware In the Loop)实验室测试能力,以确保建立可靠的车辆无线通信连接。


<术语>

ERA-GLONASS:

车载通信单元(IVS,车载系统)检测到一个交通事故发生后,手动或自动连接到紧急呼叫中心(PSAP,公共安全应答点),并将多种信息(如位置,时间,乘客,车辆类型等)作为话音信号发出。有了IVS发送的这些信息,PSAP的操作员使用语音通话并发送短信给车内乘客,然后根据需要打电话给消防员,警察和救援队。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次