处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cirrus Logic MFi耳机开发套件简化Lightning音频配件设计

Cirrus Logic MFi耳机开发套件简化Lightning音频配件设计
来源:与非网 时间:2016-07-05

新的参考设计平台加速了新一代数字耳机上市时间

的高精度模拟和数字信号处理元件厂商Cirrus Logic(纳斯达克代码:CRUS)今日发布其研发的MFi耳机开发套件,这一创新的参考设计平台旨在帮助原始设备制造商快速开发基于Lighting®的全新数字耳机。

Cirrus Logic音频产品营销副总裁 Carl Alberty 表示:“移动设备中的全新数字化连接,包括基于Lightning的接口,为原始设备制造商进行产品的创新设计提供了更广阔的发挥空间,也加速了耳机市场从模拟到数字连接的过渡,当前耳塞式和头戴式耳机市场容量已达10亿之多 。而我们MFi参考设计提供了完整的高性能数字耳机解决方案和 iOS参考应用,为新兴消费类电子产品的快速发展提供支持。”

MFi耳机开发工具包彰显了Lightning连接耳机相较于传统模拟耳机的优势。如具备集成、高性能DAC和耳机驱动器的数字连接可以使耳机扬声器具有高保真音频效果。除此之外,Lightning连接耳机可与iOS应用相互作用,创建诸如个性化EQ设置的自定义音频体验。

Cirrus Logic的MFi耳机开发套件包括参考设计板和用于调试的开发板,以及MCU编程和音频性能测试。这两个板均可预编程,支持高性能数字音频回放和声音捕获演示,使开发人员在几分钟内即可评估原型。该设计适于耳塞式和头戴式等各式耳机。

MFi持证人现可通过MFi采购平台购买Cirrus Logic的HiFi MFi耳机开发套件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次