处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

越过高通专利墙,国产手机靠啥硬气起来

越过高通专利墙,国产手机靠啥硬气起来
来源:中国企业家 时间:2016-07-01

如果说国产手机厂商在哪个领域还有短板,专利是一个绕不过去的坎。

上周,高通向北京知识产权法院提交对魅族的诉讼,“请求法院判决高通向魅族提供的专利许可条件符合《中华人民共和国反垄断法》的规定和高通所承担的公平、合理和非歧视的许可义务。”并要求魅族赔偿5.2亿元人民币。值得注意的是,这是高通次在中国境内起诉中国手机厂商。

听着拗口,想要捋清楚这件事情也很简单。高通作为全球范围内手机芯片的主要提供商,其主要业务是向手机厂商提供芯片,通过收取专利费的模式来盈利。

高通的的专利主要集中在3G领域。资料显示,高通在CDMA上拥有包括600多项核心专利在内的共计3900项专利,占CDMA所有专利的27%,垄断了全球92%以上的CDMA市场。在中国,这一比例几乎达到100%。

这意味着在3G时代,国产手机厂商几乎绕不过去高通的专利墙,只要是3G手机,每部手机都要向高通上交一定比例的专利费。

4G时代下,这种情况稍有转变,目前全球范围内包括高通、联发科以及华为的海思都在研发手机芯片。以华为为例,大多数旗舰手机都会采用自家芯片,其他型号手机或许会采用高通芯片。其他手机厂商在推出旗舰机通常会采用高通的芯片,比如今年小米5、ZUKZ2、努比亚Z11等都是采用了的高通骁龙 820芯片,在其他千元机型号中,则倾向于使用联发科的芯片。

具体到魅族,魅族是坚挺的“三星粉”和“联发科粉”,除了代魅蓝note的电信版采用过高通骁龙615的芯片之外,魅族再也没有使用过高通芯片,那为什么还会被高通起诉呢?

此前联发科曾与高通达成交叉许可协议,即联发科可以免费获得高通授权,但依据协议,联发科的合作伙伴需要向高通交付授权费用,也就是说,魅族作为联发科的合作伙伴需要向高通交纳专利费。

双方的争论点在于,高通认为与魅族沟通良久,但是一直没有进展。魅族则解释一直配合高通进行沟通,但是无法接受“不透明、不公平”的谈判方式,因此双方搁浅至今。

高通的底气

高通的底气来自于大部分手机厂商绕不过去的专利短板。根据高通协议,对于面向在中国销售使用的手机终端,高通对3G设备收取5%、对不执行CDMA或WCDMA网络协议的4G设备收取3.5%的专利费。

值得注意的是,高通收取的专利费并不是基于提供的芯片的价格基础之上,而是基于整机,即每一种专利费的收费基础是设备销售净价的65%。也就是说,即便是手机上镶嵌了一块钻石,高通也会按照一定比例收取钻石价格的费用。

这也是高通收取专利费受外界诟病的原因之一。根据高通财报数据显示,中国是高通市场,上一财年国产手机厂商为高通贡献了53%的营收,共计252.8亿美元,其中一大部分来自于专利费用。

从一定程度上来讲,可以理解高通的急迫感,自从前年高通遭到国家发改委的调查之后,高通一直打着积极配合的态度,比如授权中国的集成电路代工企业中芯国际为其生产28nm晶圆,但是在专利费问题上,高通一直没有松口。

目前超过100家厂商签署了新的3G/4G专利许可协议,其中包括华为、中兴、小米等,但是除了魅族以外,oppo、vivo都不曾与高通签署协议。值得注意的是,在拿到阿里巴巴的投资之后,魅族在出货量上一路攀升,去年全年出货量约为2482万台。

根据市场调查机构IDC发布的报告显示,oppo和vivo在今年季度的全球出货量首次进去全球top5,oppo和vivo一季度的出货量分别达到1850万和1430万。高通如果可以对其收取专利费,将会是一笔巨额收入。

国产手机厂商如何硬起来?

从另一方面讲,国内手机厂商,尤其是近几年出现的互联网手机品牌,在专利积累方面普遍缺失严重,这也是为什么它们在出海时印度等国家,美国以及欧洲等国家对专利的要求非常严格,进入这些国家必须有专利护法。

想要解决专利的路径只有自己申请,国内手机厂商近几年对专利的重视程度越来越高。以魅族为例,在其提交的专利申请中,发明公布数为572件,发明授权数28件,实用新型数44件,外观设计数153件,可以看出,魅族大部分专利集中在外观设计和软件交互领域。

其他厂商也是如此。上个月,微软宣布与小米达成了超1500项专利的交叉授权协议,并将在小米的手机与平板设备中预装Office套件及Skype等微软应用,而小米此次购买专利也主要是为其出海做准备。

联想到今年5月,华为在美国起诉三星专利侵权,表示三星侵犯了其11项移动专利,这也是中国智能手机厂商针对者的起主要诉讼。想要不坐在专利战上的被告席,只有依靠国产手机厂商自己硬起来。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次