处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为Mate 9偷偷亮相,麒麟960放大招

华为Mate 9偷偷亮相,麒麟960放大招
来源:腾讯数码 时间:2016-06-28

随着疑似压力屏版本华为Mate 8的浮出水面,华为Mate 9将在何时推出,自然也成了大家关心的话题。而现在,根据国外网站GsmArena的报道称,华为已经发出了邀请函,确定将于IFA展会的前一天,也就是9月1日(德国当地时间)举行新品发布会,有可能会正式推出新款旗舰机型华为Mate 9。

9月1日发布新机

按照国外网站GsmArena的说法,华为已经对外发出了邀请函,确定将于IFA2016展会的前一天,也就是9月1日(德国当地时间)在柏林举行新品发布会。尽管暂时还不清楚具体发布的机型,但很有可能会正式推出华为Mate 8的升级换代产品华为Mate 9。



虽然华为在去年9月初的时候,推出的是华为Mate S,而华为Mate 8则在11月份正式登场,从时间上来看似乎发布会的主角应该是华为Mate S2。不过,按照GsmArena的猜测,华为有可能像三星那样将发布时间提前,从而让华为Mate 9在iPhone 7面市之前成为市场的热点。

搭载麒麟960

值得期待的是,随着华为Mate 9在9月初的发布,我们还将迎来华为新一代的麒麟960处理器。根据此前业内人士的爆料称,相比其他厂商的处理器将采用10纳米制程技术,华为麒麟960 处理器则走的是稳健路线,仍然为16nm工艺,但在核心架构方面升级为Artemis(ARM下一代高性能核心)+A53的组合,同时GPU部分则会升级至八核心,在性能上的提升会十分显著。

同时华为麒麟960还会改进过去存在的一些不足,比如将整合LTE Cat.12基带以及支持CDMA网络,有望成为华为首款全网通SOC。并且这样的优点不仅在于可以拥有更快的网速,以及更全面的网络兼容能力,而且还解决了过去外挂基带较为耗电的问题,能够为华为Mate 9的续航表现提供更好的支持。

或配双镜头

至于华为Mate 9的其他规格配置方面,目前得到的信息并不多。但根据业内人士@潘九堂过去披露的说法,新款华为Mate 9将会装载2000万像素双摄像头。虽然消息的真实性尚未得到证实,但华为终端手机产品线总裁何刚在接受采访时曾经表示,华为与徕卡是一种长期的合作,华为P9/P9 Plus是两家首次结晶,并且未来还会有,但只限于华为高端旗舰机。所以不出意外的话,华为Mate 9确有可能会配备双摄像头,并同样加载莱卡的技术。

除此之外,荷兰媒体也在不久前披露称,华为目前正在研发新版EMUI5.0系统,据称将与前代系统相比产生了巨大的变化。新特性包括采用更复杂和高级的菜单,导航、时间轴模块继续进行加强。由于消息的来源传闻来自华为内部工程师,并且有可能在第三季发布,所以外界普遍认为应该会与华为Mate 9在IFA展会期间联袂登场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次