处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

功率晶体管市场未来五年波动趋缓,高压场效应管和IGBT增速快

功率晶体管市场未来五年波动趋缓,高压场效应管和IGBT增速快
来源:EEFOCUS 时间:2016-06-24

作为分立器件市场(2010年210亿美元)的增长引擎,功率晶体管在2008~2009经济衰退之后的2010年迎来井喷,市场规模达到120亿美元。全球功率管市场年复合增长率大约为4%,但其销售额在过去5年中3次下滑。IC Insights表示,这种大幅波动主要是由于经济不稳定以及系统厂商看到需求疲弱以后的迅速砍单行为。

2015年功率晶体管销售额为123亿美元,同比下滑7%。IC Insights预计功率管市场将企稳,2016年有望温和恢复,销售额可达124亿美元,同比增长1%左右。以后几年也将保持温和增长态势,2017年销售额可达128亿美元,同比增长5%,预计2018年销售额达135亿美元,与2011年销售额持平。


从2015年至2020年,IC Insights预测功率晶体管年复合增长率达3.9%,2020年销售额在148亿元左右。今后5年的年复合增长率或为4.0%,与过去是十年(2005至2015)的增长率非常吻合。IC Insights表示,由于数据中心、工业系统、家用电器、电池供电移动设备、汽车和高速增长的物联网带动对能源效率的需求,功率管全球市场将继续保持增长,而且会减少波动。今后5年,全球功率管出货量年复合增长率为6.5%,2020年达到711亿颗,去年(2015)功率晶体管出货量为520亿颗。

功率晶体管当中,高压场效应管和IGBT模组将是增速快的细分产品。IC Insights预测高压(高于200V)晶体管未来5年的年复合增长率可达4.7%,2020年销售额达24亿美元。IGBT模组年复合增长率为4.0%,2020年销售额可达32亿美元。

低压(低于200V)场效应管增速为3.7%,销售额在2020年可达56亿美元。IGBT晶体管增速为3.8%,2020年销售额11亿美元,双机结型晶体管(BJT)增速为3.1%,2020年销售额可达8.86亿美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次