处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

轻薄or曲面,轻薄液晶靠啥掳获6成消费者芳心

轻薄or曲面,轻薄液晶靠啥掳获6成消费者芳心
来源:羊城晚报 时间:2016-06-23

2015年的电视市场,画质上的超高清依旧是市场主导,同时外观设计也一跃成为新的消费风向标。除新形态的曲面液晶电视外,如今市面上更有厚度可与旗舰智能手机相媲美的超轻薄电视,什么是消费者更加认可的发展趋势?

近日,国内权威调研机构AVC奥维云网发布《2015电视产品外观设计研究报告》指出,电视消费趋势及家居设计的融合度,成为消费者选购电视的全新标准。报告同时指出相对曲面液晶电视,消费者对超轻薄电视有着更好认知,60%以上的消费者更倾向选择超轻薄电视。

4大原因促成64%消费者更倾向超轻薄电视

经历了2014年的4K超高清发展热潮,纯粹显示技术的升级换代,已难以体现面板厂商的差异化追求,面板厂商将目光转向电视外观设计。宣扬“更符合人体工学”的曲面液晶电视,和追求更薄更轻的超轻薄电视应运而生,成为当下面板市场的两大设计方向。

AVC报告显示,无论是超轻薄电视还是曲面液晶电视,消费者对其了解程度总体都较低,但在消费者了解超轻薄电视和曲面液晶电视概念后,不考虑价格的前提下,相对曲面液晶电视,64%的消费者更青睐超轻薄电视,倾向曲面电视的消费者只占23%,超轻薄电视成为各收入阶层大多数消费者的选择。

AVC数据分析认为,设计更优秀更有创新性、产品更显高端、技术更创新、更易于与家庭装修装饰风格匹配,是消费者倾向选择超轻薄电视的4大原因。其中,产品设计更有创新性、技术更创新和产品更显高端是消费者在选择超轻薄电视时的核心诉求,也是消费者认为超轻薄电视相对曲面液晶电视更具优势的产品特性。

此外,报告还显示,在消费者心目中,相对于曲面液晶电视,超轻薄电视具有相对更高的溢价能力,更高的市场价值。38.3%的消费者更接受超轻薄电视价格高于曲面液晶电视价格,而可接受超轻薄电视价格低于曲面液晶电视价格的消费者比例则降至25.3%。

未来更高价位电视受欢迎 电视应用多元化

画质、新功能和外观设计是偏好超轻薄电视消费者在购买电视时重点考量的三大核心要素。报告显示,外观设计方面,外观形状(曲面&平面)、材料的材质和产品厚薄度是偏好超轻薄电视的消费者在产品外观方面的三大诉求。AVC报告指出,超轻薄电视所带来的极简设计风格也极好地迎合了家居设计的潮流趋势。而在价格方面,消费者对1万元以上的电视产品也开始表现出更多青睐,显示出市场对高端潮流产品的强大需求。

不难看出,超高清画质和外观设计,将是未来几年内电视发展的主要方向。除4K之外,另一个关键词则是“超轻薄”无疑。作为世界的电视市场,中国预计在 2017年将会形成4535万台的市场规模,其中超轻薄电视将达700万台,占比15.4%,以年平均165%的增长率快速发展。2016年,超轻薄电视市场规模将达到380万台,将彻底甩开市场规模仅有300万台的曲面液晶电视,这也意味着,超轻薄电视市场将成为中国液晶电视市场的趋势。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次