处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通教你提高WiFi信号,这技术给力

高通教你提高WiFi信号,这技术给力
来源:快科技 时间:2016-06-13

在台北电脑展期间,高通展示了LTE与Wi-Fi共享天线技术,可以将手机Wi-Fi信号提升1.6倍。

我们知道,大多数手机在LTE(即4G)和Wi-Fi上需各自使用两根天线以便提高传输速率,但天线越多带来设计困难越多。

高通展示LTE与Wi-Fi共享天线技术:手机Wi-Fi信号提升1.6倍

这些手机在4G下载时用了2根天线,而往外发数据时只用了1根,所以高通做了这件事情:在基带上精确掌握时隙,并将另一根天线智能切换给Wi-Fi用。

具体来说,LTE在收发数据的200毫秒的间隔,LTE才会使用其第二根天线,所以很多时候Wi-Fi可以享用LTE的第二根天线,从而变成2x2的Wi-Fi。而且LTE信号越好的地方,Wi-Fi功耗就降低得越多。

值得一提的是,这一技术需要软件方面足够智能,才能不断地监测LTE的状态,实时地确保LTE和Wi-Fi共享天线。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次