处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

没人见过的黑科技芯片,“神经元”到底多大能耐

没人见过的黑科技芯片,“神经元”到底多大能耐
来源:华尔街日报 时间:2016-06-08

戈尔丁(Dan Goldin)在美国国家航空及太空总署(National Aeronautics and Space Administration, 简称NASA)当过九年署长,负责监督国际空间站等复杂的项目。现在,他准备展示自己的另一项突出成就:一家已经在仿人脑计算领域秘密研究了10年的创业公司。

这家名为KnuEdge的公司总部设在美国圣迭戈,已经研发出了一种非比寻常的处理器芯片以及相关的硬件、软件,希望为一些繁琐的工作大幅提高效率,这些工作包括寻找图像、声音以及金融数据的模式。KnuEdge周一首次公布了自身计划,同时披露的还有另一项尝试,研发软件用于从嘈杂的环境中识别出人声讲话。

戈尔丁说,KnuEdge首次推出的“神经元”芯片内置有256个处理器内核,每个内核都可以执行不同的程序,不像其他一些多核芯片那样,尽管集成多个内核,但一次只能执行同一个指令。KnuEdge还研发出一项联合交流技术,能够以极快的速度连接至多51.2万枚芯片。

戈尔丁说,正是这种达到史无前例水平的能力,让KnuEdge能脱颖而出、与众不同。

戈尔丁没有透露哪些顾客已拿到了批集成KnuEdge神经元芯片的电路板。但他估计,金融服务公司会对此尤其感兴趣,以期用于分析交易模式、阻止欺诈等。KnuEdge打算在接近第三季度末时开始销售基于上述技术的电路板和主机。

几乎没有外人亲眼见过这种科技。不过,Tirias Research分析师麦格雷戈(Jim McGregor)评论KnuEdge的计划时表示,他预计设计如此新颖的芯片将来会在机器学习等任务中发挥重大作用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次