处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

骁龙821曝光,这款处理器性能这么逆天

骁龙821曝光,这款处理器性能这么逆天
来源:IT168首页 时间:2016-06-07

虽然目前基于高通骁龙820芯片的智能手机已经高达100多款,但高通的市场策略绝不满足于此。此前已有太多信息指出,高通下半年将推出该芯片的升级版骁龙823处理器,据悉三星Galaxy Note7、小米Note2、乐视等手机等都可能会使用该芯片。而实际上除了骁龙823外,高通还准备了微幅升级版的骁龙821处理器。虽然高通并未正式对外公布,但近日华硕却意外曝光了该处理器,并表示其发布的ZenFone 3 Deluxe将会使用该平台。

这张华硕ZenFone 3 Deluxe的官方宣传图意外曝光了高通骁龙821处理器的存在。实际上华硕这款新品才发布不久,使用的也是骁龙820平台,但华硕却也直接表明该机将会有高频版本,使用的正是这款从未曝光的骁龙821处理器,而并非是外界所流传的骁龙823。


从这张图上我们可以清晰的看到,骁龙821处理器的改变就是使用2.3GHz的主频,而此前的骁龙820则是2.15GHz主频。当然另外值得说明的是,高通骁龙821和骁龙820的内部型号都是MSM8996,所以二者实际上是一款处理器的不同版本。高通实际上在之前就已经有过类似的产品策略,例如骁龙800和骁龙801,骁龙615和骁龙616等,所以骁龙821在本质上并不是一款全新的处理器。

关于这款还没正式发布的高通骁龙821处理器,想必有很多用户想知道骁龙821和820的区别,实际上二者的差异有限。你甚至可以理解为它就是骁龙820 的超频版,除了主频有差异外,其他部分完全一致。二者都使用基于14nm的FinFET LPP 制程,以及高通自主的Kryo四核架构,集成Adreno 530图形处理器以及强劲的X12 LTE调制解调器(下行Cat.12,600Mbps下载带宽;上行Cat.13,150Mbps上传带宽),同时还包括3CA的载波聚合和全频网络,可以说是目前强劲的移动处理器。


作为华硕今年的旗舰产品,目前可以确定ZenFone 3 Deluxe的新版本将会使用高通骁龙821处理器,而该机的配置也相当惊人,抢眼的部分则是6GB运行内存和256GB的机身存储,可以说是创下当前手机之。目前已经确定该机快将于8 月开卖,售价可能在3500元左右。至于国产其他品牌,例如小米、乐视等是否也会使用该处理器,暂时还犹未可知。不过考虑到骁龙823即将登场,不排除骁龙821取代820成为下半年主流旗舰机的解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次