处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技新型大电流、超低噪声滤波器将电源输出范围提高至 500 mA

是德科技新型大电流、超低噪声滤波器将电源输出范围提高至 500 mA
来源:与非网 时间:2016-06-06

是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出一款专为B2961A 和 B2962A 6.5 位低噪声电源设计的新型大电流、超低噪声滤波器。这两种电源能够在保持 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz频率下)噪声性能的基础上,提供 500 mA 电流。凭借不到一万美元的起价,B2961A 和 B2962A 是全球能够在超低噪声电平上提供电信号的低成本独立电源。这些产品可以帮助研究人员、电子研发工程师和电子技术人员应对设备研发和测试时可能面对的困难的测量挑战。

随着电子设备和器件越来越趋向于小型化、一体化和便携化,它们对智能化、一体化、低功耗也提出了更高的要求。力求产品创新和突破性进展的研究人员、设计人员以及开发人员在研发下一代器件时,通常需要使用电源等基础设备。研发灵敏器件时,设计人员所使用的电源必须具备高精度和高分辨率,还要能够提供低噪声电压。

Keysight B2961A 和 B2962A 能够提供业界的精度和极低的本底噪声,完全可以满足当今设计工程师在研发模数/数模转换器、VCO、传感器和变换器等器件时的需求。这些器件往往需要低噪声的宽广电流和电压范围。通过应用新型超低噪声滤波器,B2961A 和 B2962A 的输出电流可达 500 mA,同时保持本底噪声处于 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 下)的极低水平。这些功能使得 B2961A 和 B2962A 成为与其他设备共用的高精度电源,包括网络分析仪、信号源分析仪和纳伏表。

大部分信号源分析仪,即使其有内置电源,也无法同时提供低噪声电压输出和许多工程应用所需要的电流水平。但是 B2961A 和 B2962A 的新型大电流、超低噪声滤波器却能够同时满足这些需求。

是德科技八王子市半导体测试事业部总经理 Masaki Yamamoto 表示:“想要保证灵敏电子器件研发和评测的准确性,需要使用高精度、高分辨率和超低噪声的电源。B2961A 和 B2962A 具有增强型大电流、超低噪声滤波器,可为客户提供极大的灵活性,使他们可以通过一个电源便足以应对艰巨的测量挑战。此外,它们的起步价格也极为优惠,使不同应用领域的客户都很容易接受,无论是模拟 IC 公司、代工厂还是 IDM 企业等等,都可以用到。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次