处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AMD 10nm工艺已“亮剑”,英特尔居然一点也不慌

AMD 10nm工艺已“亮剑”,英特尔居然一点也不慌
来源:与非网 时间:2016-05-27

英特尔在近期举办了一次网络虚拟股东大会,CEO Brian Krzanich在会上回答了股东们的一些问题,具体如下:

1,在制造技术上

问题:英特尔的竞争对手已经明确表示,将在年底过渡到10nm制程,此项技术早于英特尔。英特尔能否保持明确地位?

CEO Brian Krzanich回应:“我对你们的承诺是YES,作为一个投资者,你们希望英特尔有明确的地位。但是要记住,制程的测试并不一定是一样的意思。人们测试10nm与14nm的方法是不同的。“

“你们更应该做的,是考量这些器件的性能,我们相信英特尔的14nm技术在未来几年仍是的。而我们的10nm技术则是性能的一次巨大飞跃,甚至比我们想象中的14nm更先进。”

虽然大多数的股东没有能力去核实Krzanich的说法,但这位CEO表达的相当清楚。我很赞赏Krzanich谈到晶体管性能而不是晶体管密度,因为考虑到产品竞争力,前者往往比后者更重要。

2,在服务器的竞争上:

问题:AMD已经推出了Zen构架处理器和相关产品,英特尔能否超越AMD公司,继续保持产品的地位?

Krzanich回答:“我不会单独评论一个公司,我只会总体的去看一个行业,回顾我们之前所有的竞争,我相信我们的第六代至强E7系列产品将会成为主导,超过一切竞争者的产品。”

“并且你们将会看见,英特尔今年将会继续推出性能优异的产品。而且我们对自己的服务器产品很满意,这些产品将会继续引领这个行业。”

PC市场的缩水,让扩大服务器市场的收入对英特尔来说尤为重要。英特尔能做的就是继续做好自己的产品,做这个市场的,Krzanich对目前产品的竞争力充满信心。

Krzanich的信心令人欣慰,但我们还是要等到2017年,届时AMD和许多其他公司为争夺英特尔的服务器市场会推出新产品。到时看英特尔能否一直保持市场份额和足够的利润率(这还取决于产品是否有竞争力)。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次