处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Microchip开发工具屡获殊荣

Microchip开发工具屡获殊荣
来源:中电网 时间:2016-05-19

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布该公司日前已交付第二百万套开发工具。多年来,Microchip一直不断拓展旗下开发工具产品的深度和广度,代表产品包括屡获殊荣的免费MPLAB  X集成开发环境(IDE)、化的免费MPLAB XC编译器以及广受推崇的低成本PICkit 3和MPLAB ICD 3在线调试器。Microchip开发工具产品极其丰富,几乎可以支持采用Microchip单片机、数字信号控制器或模拟器件的任意一个嵌入式设计应用。

为了庆祝这一里程碑式的成就,Microchip主要开发工具现均以8折促销。此次促销活动将持续至6月底,涵盖Microchip旗下受青睐的多款开发工具,其中有PICkit 3在线调试器、MPLAB ICD 3在线调试器、MPLAB REAL ICE在线仿真器、所有MPLAB XC PRO编译器工作站许可证以及MPLAB REAL ICE电源监控开发板。

Microchip开发工具部副总裁Derek Carlson先生表示:“能取得这一巨大的成就,我们非常自豪和激动。Microchip致力于为我们的客户提供多样化、高品质的开发工具。如今,公司旗下已拥有1,600多款开发工具,我们深信无论嵌入式工程师要研发何种应用,总有一款开发工具能够助其一臂之力。”

“我们由衷感谢所有采用Microchip开发工具进行产品设计的客户。他们深知合适的工具将大幅节省产品的开发成本,加快产品上市并提升产品的竞争优势。”Carlson先生补充道,“我们将继续努力推动调试技术更上一层楼,为客户提供新颖、先进的解决方案。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次