处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IBM相变内存研究突破,每单位现在可存储三位元信息

IBM相变内存研究突破,每单位现在可存储三位元信息
来源:engadget 时间:2016-05-18

相变内存(Phase Change Memory,PCM)是诸多号称能「改变未来」的新内存技术之一,拥有接近 DRAM 的速度、远超过快闪内存的使用寿命,以及不供电也能保存资料的特性。在某些方面来说,它和忆阻体有点像,都是利用物质的电阻高低值来存储信息,只是真正的忆阻体是用电压来控制物质的电阻,而相变内存用的却是温度。相变内存使用的物质一般是一种或多种硫族化物的玻璃(Chalcogenide Glass),它们在加热冷却后,可以形成高电阻的晶体,或是低电阻的非晶体状态,或是两种状态间的任意比例组合。

过去 IBM 已经成功地实作出一个晶体单位存储一个位元(两种状态择一)的相变化内存样本,这次的突破主要是在于对晶体状态更细致的辨识能力,让每个晶体单位可以可靠地量测出八种不同的状态,记录三位元的信息。三位元是个重要的里程碑,因为如此一来它在成本上就明显对 DRAM 有优势,甚至逼近了快闪内存。只是像所有这类的研究一般,每次都只闻楼梯响,究竟要什么时候才能看到产品面世呢?

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次