处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone屏幕变大后应用会如何变化?

iPhone屏幕变大后应用会如何变化?
来源: 爱范儿 时间:2014-09-22
  

  你或许不喜欢iPhone 6在外观设计上的改变,但事实是,即使是仅凭尺寸增大这一条,新一代的iPhone已经足够引发一场换机潮。iPhone 6和iPhone 6 Plus的首日预定量超过400万部,刷新历史记录。华尔街日报了解到,富士康虽然尽了全力,仍然难以满足用户的需求。

  “我们每天组装14万部iPhone 6 Plus和40万部iPhone 6,这是迄今为止的日产量了,但是,这样的规模仍然无法满足预定量。”一位知情人士这样说。

  对于开发者和用户来说,iPhone 6的热销意味着大屏时代的迅速到来。从此,iPhone应用要彻底和单手操作说再见了,而更大的屏幕尺寸,为内容展示、界面操作带来了更多可能性。特别是iPhone 6 Plus,已经步入了Phablet的范畴,分屏应用或许会大量增多。新一波的iPhone应用会如何变化?Fastcompany网站采访了几名设计师,让我们看看他们的想法吧。

  控制转移到屏幕底部

  现在,许多应用把一些有用的按钮放在屏幕上部。在大屏上,我们的拇指很难接触到这些按钮。前苹果设计师Mark Kawano认为,大量应用会把主要控制选项放到屏幕的下部。当他的设计团队为iPhone设计应用的时候,就是这样做的。Google的产品主管Luke Wroblewski对此表示同意。他指出,在Google的Material Design原则中,“操作按钮”(Action Buttoms)是放在屏幕顶部下面1/3的位置,或者放在右下角。

  不过,Tweetie创始人、发明了“下拉更新”的Loren Brichter认为,按钮放在底部并不总是方案。“底部的界面有个很大缺陷。人们阅读是从上向下的,我发现,许多人会完全忽略屏幕底部的东西,”他说,“不过,如果你能够让用户注意到的话,那是解决问题的一个好办法。”

  手势代替按钮

  当按钮不是方案的时候,手势或许是更好的解决方法。MarkKawano说,在iOS7中,苹果已经加入了“右滑返回”的手势,就是为大尺寸的iPhone做准备。MarkKawano开发的应用中,就使用了这个手势操作。在小屏幕上,这是一种不错的操作方式,到了大屏幕,或许这会成为一种必需。

  分屏应用会大量增加

  在平板上,分屏应用是很常见的。在iPhone 6上分屏似乎不是很必要,但是,iPhone 6 Plus已经达到5.5英寸,属于Phablet的范畴了。人们可能乐意使用分屏应用。YMediaLabs的CEO Ashish Toshniwal认为,利用分屏来定制应用,使其满足用户的特别需求,是一件仍未尝试的事情。

  “考虑一下使用GPS应用的情况,iPhone 6 Plus用户能够利用分屏的优势,获取更为详尽的导航体验,”他说,“例如,在分屏上提供文字导引、其它道路选择、交通事故报道,甚至是音乐控制。”在他看来,分屏应用是一个简单的人体工程学问题。当你横屏使用平板或者Phablet时候,需要两只手来平衡它,因此,两个拇指都能用控制界面,为什么不全部用上呢?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次