处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何把波形绘制到测量仪器中的显示区域?

如何把波形绘制到测量仪器中的显示区域?
来源:与非网 时间:2016-05-13

几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域的像素数,在这样的情况下,如何把波形绘制到显示区域中去?本文将为你介绍一下解决这一问题的几种方案。

种情况:波形片段中的采样点数大于屏幕显示区域的像素数,在不同情况下,使用的抽取方案不同。

1.等间隔抽取

这其实就是一个如何把大量波形压缩到特定点数的问题,针对这个问题我们很自然就可以想到采用等间隔波形抽取。以波形片段的采样点数与屏幕点数的固定比例,等间隔地抽取采样点,抽出来的采样点显示到屏幕上。这种方案优点在于实现简单且能反应波形的大致轮廓,适用于较低频率的信号,缺点在于对于太高频的信号,峰值会被过滤掉,无法反映信号的峰值。

2.峰值抽取

峰值抽取是把波形原始采样片段分成若干组,如图所示分成了5组,每组分别比较出值和小值作为抽取点,并保持这两个点的先后顺序关系。这种抽取方法针对高频信号,优点在于找出峰值,但不保证相邻两点之间的时间间隔相等。

3.均值抽取

均值抽取同样把原始采样波形分成若干段,每段各自算出平均值,作为该段的抽取点。这种方案可以认为是前两种方案的折中,通过求均值,既保证相邻点之间的时间间隔均等,又尽可能使抽取波形与原波形保持一致;但是也存在对于太高频的信号,峰值会被过滤掉,无法反映信号的峰值。

我们再来看第二种情况:波形片段中的采样点数少于屏幕显示区域的像素数。

这种情况就需要在采样点间填充虚构的采样点来解决。

1.直接填充

在需要填充虚构采样点的位置上,直接复制前面一个真实采样点。这种方案实现简单,缺点在于会使波形呈阶梯状,不真实。

2.线性填充

线性填充先连接相邻的采样点,然后从这条相邻的连接线的对应位置上找到填充的点。这种方案不会产生种方案中的阶梯,但还是会人为地产生了非线性现象。

3.正弦填充

正弦填充又叫正弦插值,用于高速采样时对信号的还原,具体实施方式需要用到滤波手段。这种方案实现方法较前两种复杂,但较好避免了非线性现象。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次