处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

HDR要走4K发展老路吗?

HDR要走4K发展老路吗?
来源: 时间:2016-04-19

HDR是High-DynamicRange的缩写,意思是“高动态范围”,在拍照领域和显示领域,两者概念不是特别的一样。其实这两个过程是相反的:一个是取材内容的时候,尽量提升画面的动态宽容度,一个则是在播放的时候给用户呈现这种高动态的内容。因此我们也可以意识到,HDR技术并不是一个单纯的画质提升技术,这种技术需要内容端的支持。

因此这种技术其实和4K的处境是一样的。仅仅拥有4K分辨率的设备,用户并不能感受到画面的细腻提升,必须配置4K的片源才能真正的体验极致细节的魅力。HDR技术目前发展速度很快,各大电视品牌都在提,不过从目前的状态来看,HDR技术还是有点技术先行的意思。这个4K当年的发展是一样的,内容没有跟上,显示终端却在大面积的推广了。

HDR技术需要相应内容

HDR技术目前发展的速度很快,在显示设备上应用其实已经没有太多的问题了。2015年,三星、索尼、LG、飞利浦、松下等一系列上游厂商乃至国内小米、乐视这样的互联网厂商都在推这个概念。HDR这一技术标准逐渐趋于成熟,市场正在迎来全面竞争。2016年HDR技术也几乎成为所有品牌都在提及的概念。因此硬件技术上这个功能已经不是噱头了。

相比于4K分辨率,HDR内容的建设上有一定的进步。美国Netflix以及华纳兄弟等好莱坞等内容制作公司都已承诺其内容将支持HDR画面。获得奥斯卡视觉奖的《机械姬》,是用HDR效果的4K、8K摄像机拍摄的。未来支持HDR技术的电影内容将会更多。但是仅仅是电影HDR技术的普及还是不够的,什么时候广播电视节目全面普及HDR技术才是真的福音。

HDR技术不是单纯的画质提升技术,作为从内容录制、到后期处理,再到传输、解码及终端显示的一套完整的技术标准,可以极大提升我们的观影体验。没有内容,即便是HDR技术的硬件再成熟,观众也不能体验中HDR技术的魅力。因此内容建设非常的重要,不然的话HDR技术又会变成一种各大电视品牌都在提的硬件噱头了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次